BCD

BCD

BCD(BIPOLAR-CMOS-DMOS)是一项重要的功率集成电路制造技术。ST在八十年代中期发明了这一在当时堪称技术革命的功率芯片技术,并在此后不断地开发完善这项技术。

 

BCD现已发展成一系列硅制造工艺,每种BCD工艺都具备在同一颗芯片上成功整合三种不同制造技术的优点:包括用于高精度处理模拟信号的双极晶体管,用于设计数字控制电路的CMOS(互补金属氧化物半导体)和用于开发电源和高压开关器件的DMOS(双扩散金属氧化物半导体)。

这种技术整合给芯片带来诸多优点,例如:提高可靠性,降低电磁干扰,缩小芯片面积。BCD已被广泛用于电源管理、模拟数据采集和电致动等领域,并还在不断的改进和完善。

2021 年 5 月,ST BCD以“单片多硅技术”这一历史成就荣获著名的 IEEE 里程碑奖。



IEEE 电气工程和计算的里程碑计划旨在表彰与 IEEE 相关的各个领域的重大技术成就。 里程碑用于表彰在独特产品、服务、有影响力的论文和专利中造福人类的技术创新和卓越建树。

 

应用广泛

凭借在其制程开发和芯片生产方面二十余年的积累和沉淀,意法半导体提供一系列独有的BCD工艺技术,每种技术都是为满足特定应用需求而设计,并在功能,性能和成本之间取得完美平衡。

意法半导体提供两种BCD工艺:

  • 高压BCD:这种技术能让低压控制电路和输出电压高达800V的高电压DMOS级安全地共同存于同一颗芯片上。在SOI(绝缘体上硅)衬底上集成BCD的解决方案适合与电子医疗、汽车安全、音频相关的特定的高价值应用。
  • 高密度BCD:能满足在同一芯片上集成越来越复杂的多样化功能的需求,并在各种应用环境中保证高质量和可靠性。

     

推动BCD创新

凭借其在“More-Moore”和“More-than-Moore”半导体技术领域的多年积累,意法半导体拥有为市场提供最佳BCD方案的无与伦比的技术实力。通过集成整合了一系列创新技术的DMOS架构,以及凭借其世界一流晶圆厂的产能优势,意法半导体的BCD能提供同类最佳的性能和最先进的工艺节点。

此外,意法半导体还有能力按照汽车航天工业等最苛刻的市场要求优化BCD技术,从项目开发一开始就将目标应用的全部特性考虑在内,从而根据客户的需求提供量身定制的解决方案。

利用技术、设计和应用之间的有效的协同作用,意法半导体还开发了一套丰富的开发工具来帮助客户简化设计过程,将强大可靠的产品快速推向市场。

凭借其在该领域二十余年的积累和沉淀,意法半导体能够提供最好的技术支持,保证客户获得最佳的BCD使用体验。