Product Portfolio

产品 产品
应用 应用

寻找合适的产品

意法半导体以业内领先的广泛产品组合著称,作为世界领先的半导体解决方案提供商,意法半导体致力于为当今和未来的人类生活带来积极贡献。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

汽车

为了服务我们分布各地的全球客户,ST为广泛的汽车应用提供丰富的产品和解决方案,使驾驶更安全、更环保、更互联。 我们广泛的单核和多核 汽车MCU包括基于Power Architecture®技术构建的8位STM8A系列和32位SPC5系列。ST的可扩展解决方案通过AEC-Q100标准验证,符合ASIL等级要求,且具有良好的硬件和软件兼容性,可满足开发人员对高级汽车应用的成本敏感要求。 ST提供面向 引擎控制的完整ASIC和ASSP解决方案组合,以及专门用于 车身和便利性解决方案(包括车身控制模块和汽车照明系统)的全套芯片。 我们的汽车解决方案推动了 车载信息娱乐系统的发展,涵盖高端集成平台、数字广播和出色的AB类和D类音频功率放大器等,一应俱全。此外,ST的 ADAS安全解决方案凭借先进的射频和视觉系统可大大减少交通事故和相关的意外伤亡。 ST的 电动汽车解决方案正在为汽车电气化的新时代铺平道路,同时帮助汽车制造商减少汽车对环境的影响。我们的安全连接和传感器技术可以作为构建 移动服务的平台,以提高安全性和便利性。

分立器件和功率晶体管

ST提供的产品和解决方案可满足客户对工业、汽车、个人电子产品和通讯设备的需求。 我们的新型 碳化硅、氮化镓二极管和MOSFET因其在汽车逆变器和充电、工业自动化、4G/5G通信基础设施应用方面的效率和增强性能而深受工程师们的赞赏。 ST的交 流开关(包括晶闸管和可控硅)是高端电源转换、家用电器和电机控制应用的首选解决方案。 我们的 600-1200 V MOSFET是照明和电源转换应用的领先解决方案,而我们的 保护芯片与肖特基和超快速二极管适用于广泛的服务器、移动和个人电子产品、存储和可再生能源应用。

MEMS传感器与微执行器

ST的 运动与环境MEMS和传感器为工程师提供更高的精度和灵敏度、以及增强性能和超低功耗,适用于对可靠性要求更高和尺寸更小的应用(特别是在恶劣环境下)。 ST的创新型 薄膜压电微执行器工作效率更高,成本更低廉,适用于喷墨打印、相机自动对焦、MEMS扬声器和红外扫描仪。

接近和测距传感器

ST通过基于飞行时间(ToF)原理的专有 FlightSense™ 技术确保高精度、低功耗的一体化解决方案,提供面向个人电子产品和工业应用的接近和测距传感器,以及面向智能手机(前向和后向)和智能驾驶(LiDAR)功能的3D传感产品。

模拟器件、工业芯片和功率转换芯片

我们的 高级双极CMOS-DMOS(BCD)技术可提高数字处理能力,适用于功率和高压应用的进化设计,包括用于致动的片上系统解决方案、以及功率与能源管理。 ST的 STSPIN电机驱动器系列产品内嵌有超高精确度高效驱动电机所需的全部功能(包括许多高级功能),包括一个面向电池供电智能设备的低压系列,在广泛的额定电压和电流范围内满足有刷直流电机、步进电机和无刷直流电机的要求。 ST的FingerTip® 触摸屏控制器和高度集成化 显示控制器是面向最新技术的创新解决方案,获得业界广泛认同,可满足当今设备对直观型高级用户界面的需求。 我们提供各种 无线连接解决方案,包括射频收发器、网络处理器和完全认证的蓝牙模块、蓝牙低功耗模块和sub-1GHz远程网络模块(6LowPan、WMBUS、SigFox和LoRaWAN)。

通用微控制器

ST提供规格齐全的 通用微控制器,从8位STM8到基于Arm® Cortex®-M的32位STM32微控制器。这些产品确保设计人员能够为需要超低功耗、超高性能、高级安全特性或高水平无线和有线连接的应用找到最佳解决方案。工程师们青睐我们 全面的开发生态系统,因为这有助于显著降低设计成本和缩短上市时间。

安全微控制器

ST的安全微控制器可用于面向身份证、交通卡、银行卡和SIM卡以及付费电视应用的 智能卡。我们还提供一系列品牌保护 认证解决方案,以及确保硬件安全的可信平台模块(TPM)。 我们的 安全元件和NFC控制器解决方案确保智能手机、可穿戴设备和智能设备上的移动交易安全。我们还提供 安全物联网和机器对机器解决方案

存储器

ST面向 串行EEPROM、NFC / RFID标签和读写器、以及 电池供电的NVRAM提供最具竞争力的解决方案,将封装、可靠性、RFID连接完美结合。

先进的数字和射频毫米波(RF mmW)解决方案

ST利用最新技术和创新应用为客户提供广泛的 短距离超低功耗高速连接解决方案,适用于未来的5G基础设施和卫星通信。

探索我们的应用

现在,意法半导体的产品随处可见,我们与客户携手实现更加智能化的驾驶和更加智能化的家居、工厂和城市以及下一代移动设备和物联网设备。

工业

对工人而言,与智能工业计划(如工业4.0或IIoT(工业物联网)等)相关的新技术和服务的引入正促使机器、工厂和工作场所变得更高效、更智能、更有意识、更互联和更安全。 我们的解决方案可提高能源效率,保证新的接口(如智能工具、增强现实和免触碰接口)让工厂和工作场所实现更轻松、更安全的交互,从而使工业世界受益并帮助我们的地球走上更加可持续发展的道路。 为满足工业市场不同应用的特殊需求,ST通过技术、产品和解决方案组合,针对不同应用提供量身定制的解决方案。对苛刻的工业应用而言,并没有放之四海而皆准的解决方案,但ST能够为所有应用提供解决方案。

汽车

ST的智能驾驶产品和解决方案通过结合我们的多项技术让驾驶更安全、更环保和更互联。从动力总成、底盘和安全性、车身和便捷性,到远程信息处理和信息娱乐,ST能够为广泛的汽车应用提供支持,为迈入汽车电气化、先进驾驶系统和汽车连接和安全的新纪元铺平了道路。 除了通过驾驶辅助功能、智能碰撞传感器和电子稳定控制(ESC)系统使驾驶更安全,ST的解决方案还适用于车载信息娱乐系统,该系统集成了高级音频和视频功能,可以镜像智能手机和多媒体设备并运行应用程序,同时在汽车内外快速、安全地传输数据。

个人电子产品

个人电子产品在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。ST为设计人员提供研发下一代设备所需的产品和解决方案,确保设备使用方便并能够提供他们需要的性能,并带来良好的用户体验。 ST拥有广泛的传感器、麦克风和控制器组合,旨在增强用户体验以及保护和确保个人设备安全。ST的产品和解决方案可以为当今设备提供所需的可靠性和性能,广泛应用于智能手机和平板电脑、可穿戴设备和健身设备、游戏设备、无人机、以及虚拟和增强现实设备。 除了针对电池供电设备而优化的功率和能源管理产品,以及用于改善射频连接的解决方案,我们还提供全面的开发生态系统,帮助设计人员应对在设计面向未来的电子设备和装置时遇到的挑战。

通信设备, 计算机及外设

当今的技术已经促使互联网上的数据量大幅增长。伴随着5G服务的引入、物联网的进一步发展以及云服务,带宽和存储总体需求预计将会成倍增长。 凭借广泛的产品组合和在通信与计算领域的丰富经验,ST的解决方案将为客户带来更高的性能、更大的灵活性和可靠性,同时确保强大的安全性并保持极其节能的运行。 除了笔记本电脑,平板电脑和外围设备(包括硬盘驱动器、键盘、鼠标和所有类型的打印机),您会发现ST的元件还可应用于采暖、通风及空调(HVAC)系统,以及需要先进的可靠性、安全性和更高集成水平的配电和电信设备。 ST可为数据中心、移动、卫星和宽带通信系统以及企业服务器、SOHO设备、计算机和外围设备提供差异化解决方案,服务行业的整个基础设施链。

物联网解决方案

ST为处理和安全性、传感和致动、连接、信号调节、保护、功率和能源管理等应用提供齐全的IC产品,鼓励开发人员设计更加智能且更具意识的创新型设备。 ST提供的产品和解决方案适用于:扫地机器人、智能冰箱和厨房辅助设备;温度计、血糖仪等医疗设备;以及智能手表、健身追踪器和心率监测器等可穿戴设备,这推动了当今智能设备互联互通的趋势。 ST通过模块化硬件和软件构建模块组成全面的生态系统,能够帮助快速完成范围不断扩展的创新型设备和应用的开发和原型设计,受到开发人员的青睐。

 

寻找合适的产品

意法半导体以业内领先的广泛产品组合著称,作为世界领先的半导体解决方案提供商,意法半导体致力于为当今和未来的人类生活带来积极贡献。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

汽车

为了服务我们分布各地的全球客户,ST为广泛的汽车应用提供丰富的产品和解决方案,使驾驶更安全、更环保、更互联。 我们广泛的单核和多核 汽车MCU包括基于Power Architecture®技术构建的8位STM8A系列和32位SPC5系列。ST的可扩展解决方案通过AEC-Q100标准验证,符合ASIL等级要求,且具有良好的硬件和软件兼容性,可满足开发人员对高级汽车应用的成本敏感要求。 ST提供面向 引擎控制的完整ASIC和ASSP解决方案组合,以及专门用于 车身和便利性解决方案(包括车身控制模块和汽车照明系统)的全套芯片。 我们的汽车解决方案推动了 车载信息娱乐系统的发展,涵盖高端集成平台、数字广播和出色的AB类和D类音频功率放大器等,一应俱全。此外,ST的 ADAS安全解决方案凭借先进的射频和视觉系统可大大减少交通事故和相关的意外伤亡。 ST的 电动汽车解决方案正在为汽车电气化的新时代铺平道路,同时帮助汽车制造商减少汽车对环境的影响。我们的安全连接和传感器技术可以作为构建 移动服务的平台,以提高安全性和便利性。

分立器件和功率晶体管

ST提供的产品和解决方案可满足客户对工业、汽车、个人电子产品和通讯设备的需求。 我们的新型 碳化硅、氮化镓二极管和MOSFET因其在汽车逆变器和充电、工业自动化、4G/5G通信基础设施应用方面的效率和增强性能而深受工程师们的赞赏。 ST的交 流开关(包括晶闸管和可控硅)是高端电源转换、家用电器和电机控制应用的首选解决方案。 我们的 600-1200 V MOSFET是照明和电源转换应用的领先解决方案,而我们的 保护芯片与肖特基和超快速二极管适用于广泛的服务器、移动和个人电子产品、存储和可再生能源应用。

MEMS传感器与微执行器

ST的 运动与环境MEMS和传感器为工程师提供更高的精度和灵敏度、以及增强性能和超低功耗,适用于对可靠性要求更高和尺寸更小的应用(特别是在恶劣环境下)。 ST的创新型 薄膜压电微执行器工作效率更高,成本更低廉,适用于喷墨打印、相机自动对焦、MEMS扬声器和红外扫描仪。

接近和测距传感器

ST通过基于飞行时间(ToF)原理的专有 FlightSense™ 技术确保高精度、低功耗的一体化解决方案,提供面向个人电子产品和工业应用的接近和测距传感器,以及面向智能手机(前向和后向)和智能驾驶(LiDAR)功能的3D传感产品。

模拟器件、工业芯片和功率转换芯片

我们的 高级双极CMOS-DMOS(BCD)技术可提高数字处理能力,适用于功率和高压应用的进化设计,包括用于致动的片上系统解决方案、以及功率与能源管理。 ST的 STSPIN电机驱动器系列产品内嵌有超高精确度高效驱动电机所需的全部功能(包括许多高级功能),包括一个面向电池供电智能设备的低压系列,在广泛的额定电压和电流范围内满足有刷直流电机、步进电机和无刷直流电机的要求。 ST的FingerTip® 触摸屏控制器和高度集成化 显示控制器是面向最新技术的创新解决方案,获得业界广泛认同,可满足当今设备对直观型高级用户界面的需求。 我们提供各种 无线连接解决方案,包括射频收发器、网络处理器和完全认证的蓝牙模块、蓝牙低功耗模块和sub-1GHz远程网络模块(6LowPan、WMBUS、SigFox和LoRaWAN)。

通用微控制器

ST提供规格齐全的 通用微控制器,从8位STM8到基于Arm® Cortex®-M的32位STM32微控制器。这些产品确保设计人员能够为需要超低功耗、超高性能、高级安全特性或高水平无线和有线连接的应用找到最佳解决方案。工程师们青睐我们 全面的开发生态系统,因为这有助于显著降低设计成本和缩短上市时间。

安全微控制器

ST的安全微控制器可用于面向身份证、交通卡、银行卡和SIM卡以及付费电视应用的 智能卡。我们还提供一系列品牌保护 认证解决方案,以及确保硬件安全的可信平台模块(TPM)。 我们的 安全元件和NFC控制器解决方案确保智能手机、可穿戴设备和智能设备上的移动交易安全。我们还提供 安全物联网和机器对机器解决方案

存储器

ST面向 串行EEPROM、NFC / RFID标签和读写器、以及 电池供电的NVRAM提供最具竞争力的解决方案,将封装、可靠性、RFID连接完美结合。

先进的数字和射频毫米波(RF mmW)解决方案

ST利用最新技术和创新应用为客户提供广泛的 短距离超低功耗高速连接解决方案,适用于未来的5G基础设施和卫星通信。

探索我们的应用

现在,意法半导体的产品随处可见,我们与客户携手实现更加智能化的驾驶和更加智能化的家居、工厂和城市以及下一代移动设备和物联网设备。

工业

对工人而言,与智能工业计划(如工业4.0或IIoT(工业物联网)等)相关的新技术和服务的引入正促使机器、工厂和工作场所变得更高效、更智能、更有意识、更互联和更安全。 我们的解决方案可提高能源效率,保证新的接口(如智能工具、增强现实和免触碰接口)让工厂和工作场所实现更轻松、更安全的交互,从而使工业世界受益并帮助我们的地球走上更加可持续发展的道路。 为满足工业市场不同应用的特殊需求,ST通过技术、产品和解决方案组合,针对不同应用提供量身定制的解决方案。对苛刻的工业应用而言,并没有放之四海而皆准的解决方案,但ST能够为所有应用提供解决方案。

汽车

ST的智能驾驶产品和解决方案通过结合我们的多项技术让驾驶更安全、更环保和更互联。从动力总成、底盘和安全性、车身和便捷性,到远程信息处理和信息娱乐,ST能够为广泛的汽车应用提供支持,为迈入汽车电气化、先进驾驶系统和汽车连接和安全的新纪元铺平了道路。 除了通过驾驶辅助功能、智能碰撞传感器和电子稳定控制(ESC)系统使驾驶更安全,ST的解决方案还适用于车载信息娱乐系统,该系统集成了高级音频和视频功能,可以镜像智能手机和多媒体设备并运行应用程序,同时在汽车内外快速、安全地传输数据。

个人电子产品

个人电子产品在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。ST为设计人员提供研发下一代设备所需的产品和解决方案,确保设备使用方便并能够提供他们需要的性能,并带来良好的用户体验。 ST拥有广泛的传感器、麦克风和控制器组合,旨在增强用户体验以及保护和确保个人设备安全。ST的产品和解决方案可以为当今设备提供所需的可靠性和性能,广泛应用于智能手机和平板电脑、可穿戴设备和健身设备、游戏设备、无人机、以及虚拟和增强现实设备。 除了针对电池供电设备而优化的功率和能源管理产品,以及用于改善射频连接的解决方案,我们还提供全面的开发生态系统,帮助设计人员应对在设计面向未来的电子设备和装置时遇到的挑战。

通信设备, 计算机及外设

当今的技术已经促使互联网上的数据量大幅增长。伴随着5G服务的引入、物联网的进一步发展以及云服务,带宽和存储总体需求预计将会成倍增长。 凭借广泛的产品组合和在通信与计算领域的丰富经验,ST的解决方案将为客户带来更高的性能、更大的灵活性和可靠性,同时确保强大的安全性并保持极其节能的运行。 除了笔记本电脑,平板电脑和外围设备(包括硬盘驱动器、键盘、鼠标和所有类型的打印机),您会发现ST的元件还可应用于采暖、通风及空调(HVAC)系统,以及需要先进的可靠性、安全性和更高集成水平的配电和电信设备。 ST可为数据中心、移动、卫星和宽带通信系统以及企业服务器、SOHO设备、计算机和外围设备提供差异化解决方案,服务行业的整个基础设施链。

物联网解决方案

ST为处理和安全性、传感和致动、连接、信号调节、保护、功率和能源管理等应用提供齐全的IC产品,鼓励开发人员设计更加智能且更具意识的创新型设备。 ST提供的产品和解决方案适用于:扫地机器人、智能冰箱和厨房辅助设备;温度计、血糖仪等医疗设备;以及智能手表、健身追踪器和心率监测器等可穿戴设备,这推动了当今智能设备互联互通的趋势。 ST通过模块化硬件和软件构建模块组成全面的生态系统,能够帮助快速完成范围不断扩展的创新型设备和应用的开发和原型设计,受到开发人员的青睐。

 

支持中心或 提供反馈