STPOWER Studio

全方位的功率分析和热分析,从而免去冗长、复杂且成本高昂的应用测试过程

STPOWER Studio是一款功能强大的模拟软件,可在用户为应用选择功率器件时帮助其解决一些常见的问题。

应用设计过程可能需要耗费大量时间和资源,因此专家需要利用功率分析和热分析来进行评估。
此外,用户在实际应用中无法随时对结温等关键参数进行监测和验证,这会导致其难以确定符合目标任务配置的最佳器件或是推导出散热器的最优尺寸。

STPOWER Studio可帮助用户执行全方位的功率分析和热分析,从而免去冗长、复杂且成本高昂的应用测试过程

eDesignSuite STPOWER Studio simulation software

帮助开发人员选择最合适的器件

该软件可返回有关功率损耗、结温和壳温的准确估计值,以及有关不可测参数和散热器尺寸的支持数据。 

该软件可帮助开发人员选择最适合的复杂且广泛的应用任务配置器件。

这款在线电热模拟软件现已收入eDesignSuite平台,用户仅需轻轻一按即可获得全面的分析结果。

该软件不仅具备直观易用的界面,还具有以下额外特性:

  • 多种热设置输入条件
  • 支持多种语言(英语、中文和日语)
  • 用户指南
  • 项目存储空间
  • 可导出报告和数据表文件

STPOWER Studio能够预测STPOWER器件的性能,以确保找出最适合您应用任务配置的器件。

该软件的突出之处在于它能够针对任务配置执行全方位的功率分析和热分析,并对关键参数进行逐步监控。 

免费注册涵盖了项目的在线存储空间,不过您仍然可以在不注册的情况下使用该模拟软件