在 "Onlife" 时代, 在应用边缘的传感器中集成智能处理功能。这意味着联网对象可以无缝地感知、处理并采取行动,而不会影响我们的用户体验,也无需连通线上和线下世界。
人工智能分布在各节点,以更少的数据传输支持更节能的连接设备、增强型数据隐私和更快速的决策。
“Onlife”时代背后的技术
2022年,意法半导体将推出内嵌智能传感器处理单元 (ISPU). 经过优化的ISPU通过信号处理和人工智能技术分析运动数据,实现边缘数据处理,无需唤醒系统和将数据传输到MCU和网关/云端。
NanoEdge* AI Studio软件解决方案 将很快支持ISPU并带来终端设备学习能力。
下载演示文稿,以详细了解 MEMS从离线到“onlife”时代的20年发展历程。本演示文稿概述:
- ISPU简介
- 在边缘工作的3个设计标准
- 技术挑战
- NanoEdge AI Studio终端设备学习解决方案
MEMS传感器采用AI核心(ISPU - 智能传感器处理单元)
意法半导体推出内嵌智能传感器处理单元(ISPU)的新一代MEMS传感器。ISPU是一款超低功耗的高性能可编程核心,计算效率出众,能够在边缘执行信号处理和AI算法。ISPU可以用C语言编程,其生态系统包含各种库和第三方工具/IDE,能够自动化无缝实现复杂的AI模型。ISPU是面向任何个人电子产品(从可穿戴配件到高端应用和工业市场,如异常检测、自动化、资产跟踪和报警)的先进功能。

嵌入式系统展奖项:借助意法半导体的传感器将智能集成到边缘
意法半导体获得硬件类提名,理由是 LSM6DSO16IS 和 ISM330IS 传感器集成了创新型智能传感器处理单元(ISPU)。ISPU可以通过 NanoEdge AI Studio 软件, 轻松进行配置,支持在传感器内进行实时处理和运行AI算法。
2022年tinyML全球峰会
边缘人工智能(AI)将大脑功能植入传感器
意法半导体执行副总裁Andrea ONETTI
当数据预处理和初始分析尽可能在传感和执行元件附近(而不是云端)进行时,AI解决方案的效率会大幅提高。这种方法大大减少了传输的数据量,并增强了数据安全性和隐私性。它减少了云服务器所需的处理和数据存储资源,同时允许数据在经过功耗优化的组件(如超低功耗微控制器和传感器)中进行处理。它还有效降低了延迟,允许在关键情况下提供实时响应。
得益于传感器的片上集成和逻辑处理,内嵌AI的MEMS传感器现在可以在微瓦级功耗、超低延迟和超小硅面积等条件下运行。Onlife时代的嵌入式传感器使创新型产品能够感知、处理并采取措施,而这些设备为该时代的到来铺平了道路。为了证明这种场景如今已经成为现实,意法半导体将展示其小型传感器解决方案,将人工智能注入边缘应用。
推荐资源
新闻稿: 意法半导体智能传感器处理单元在传感器内集成“大脑”,开启Onlife时代
* is a registered and/or unregistered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or elsewhere.