为人员和物体检测
节能减耗

 

 

可带来智能用户体验的
节能型IR传感器

安全报警
显示家居和楼宇的
人员和物体状态
智能
照明
舒适型
家电

在越来越多的应用中,人体存在检测正成为一项日益重要,甚至是必须遵循的要求。无论是计算机外设、消费电子产品、家用电器还是楼宇出入管理、医疗保健和安全系统,如今的应用都必须确保用户能够与系统和相关服务之间无缝交互。

如今传感器领域正面临着一个重大挑战,那就是如何开发出能够检测静止和运动物体的智能解决方案,并通过尽量减少电力消耗为可持续设计提供支持

而意法半导体即将凭借基于热MOSFET技术的红外传感器为存在检测行业带来颠覆性的变化。

使用案例及应用

更出色的人员和物体状态检测

室内红外传感器能够检测运动和静止的物体,从而扩大您工业和家庭安全系统的覆盖范围。

更智能的照明

为各类现有灯具增添智能家居功能。您可将人员和物体状态检测与环境光检测功能结合使用,从而在未下达指令的情况下自动触发照明,并最大限度降低能耗。

更丰富的功能

我们的IR传感器带有嵌入式温度传感器,因此无需额外增添其他传感器即可实现气候控制功能。

了解我们最新的红外 (IR) 传感器

意法半导体红外传感器基于热MOSFET (TMOS) 技术,能够通过直接数字接口以高精度和超低功耗进行人员或物体的在场检测和运动检测。

TMOS基于意法半导体的MEMS技术和热绝缘型CMOS技术,可确保设备具有更高的红外辐射灵敏度。

应在何时使用IR传感器?

STHS34PF80是一款经过工厂校准的非冷却式IR传感器,能够在没有透镜的情况下针对尺寸达到70 x 25 cm²的物体进行最大范围为4米的接近和存在检测。该传感器可检测静止和运动的物体,而且可以轻松应用Fresnel透镜来扩大检测距离和视场。

STHS34PF80传感器的设计用途为精确测量其视场 (80°) 内物体发出的红外辐射量。该信息将由ASIC进行数字化处理,并可利用一种智能的边缘算法来执行静止和运动物体的存在检测以及超温情况监测。

探索红外存在检测 (InfraredPD) 软件库

该软件是X-CUBE-MEMS1软件包的中间件库组件,可在STM32开放式开发环境 (ODE) 中运行。它提供了:

  • 有关传感器视场内人员在场和运动情况的实时数据
  • 针对环境温度数据变化相关物体温度数据的补偿

   

如何开始使用STHS34PF80?

评估
专业的MEMS工具板STEVAL-MKI109V3可用于通过适配器监测传感器行为
  1. 获取STHS34PF80适配器:
  2. 下载软件:
开发
STM32开放式开发环境通过扩展板将STM32微控制器与MEMS传感器和STHS34PF80适配器集于一身,为开发基于MEMS的应用提供了一种简单、灵活的开放式方法。我们提供了一个可用于温度补偿和存在检测的现成的库:
  1. STM32开放式开发环境 (ODE):
  2. 下载软件

 

加入MEMS和传感器社区,掌握实时动态,让专家为您的技术难题提供建议。