您有没有想过,怎样才能更加轻松地开发物联网应用?意法半导体可凭借面向智能物联网节点的全新多传感器和无线连接开发套件,使每位用户都能自行设计物联网应用!
我们的SensorTile.box PRO (STEVAL-MKBOXPRO) 是一款全新的即用型可编程无线套件,可用于开发和评估基于远程数据收集的物联网应用。
无论是新手或专家,都可以获得完整的SensorTile.box使用体验。该套件配有入门级、专家级和专业级三种开发模式,适合各种水平的用户,通过不同难度的编程为您的学习和原型开发过程提供支持。
您甚至可以借助专用的BLE Sensor Classic移动应用(即STBLESensClassic,面向Android和iOS平台免费提供),通过蓝牙技术在智能手机上进行操作。
SensorTile.box PRO搭载了智能、开放且精准的最新一代MEMS传感器,以及功耗超低的STM32U5 MCU和可编程Bluetooth®低功耗5.2无线SoC。这些元件都是实现超低功耗电池供电物联网节点的关键所在。
了解在意法半导体的新型无线开发套件加持下,如何通过传感器让物联网中的“万物”相连。
内容涵盖:
如您对SensorTile.box PRO有任何疑问,请参阅我们的常见问题页面。
SensorTile.box PRO是一个灵活的工具包,具有最先进的传感,处理和连接技术以及即用型软件包。无需选择组件、组装硬件、部署实时操作系统或开发环境。您只需使用智能手机中的移动应用程序对电路板进行编程即可。
Sensortile.box PRO是一种可编程无线盒套件,可用于基于远程数据收集和评估的物联网应用。例如可穿戴设备、智能家居设备、医疗保健、智能交通、运动、健身等等。
SensorTile.box PRO可以通过蓝牙®低功耗(BLE)技术连接到各种设备,包括智能手机,平板电脑和其他物联网设备。此外,SensorTile.box PRO可以通过USB Type-C连接到PC和其他物联网设备。此外,它还具有一个集成的microSD™卡插槽,用于独立的数据记录应用。
SensorTile.box PRO配备了各种传感器,可用于各种应用。这些传感器包括加速度计、陀螺仪、磁力计、压力传感器、温度传感器和MEMS数字麦克风。还有一个用于ST MEMS传感器适配器的DIL24插座。这些传感器可以单独使用,也可以组合使用,为各种行业和用例创建自定义应用,例如物联网、可穿戴设备和智能家居设备。
STEVAL-MKBOXPRO开发套件包括:SensorTile.Box Pro(主板),带M2.5螺丝的塑料外壳,480 mAh 3.7 V LiPo电池,Qvar电极,无线充电器接收器电路,可编程NFC标签,microSD™卡,STEVAL-MKIGIBV4 STLINK适配器,带编程电缆。
SensorTile.box PRO已通过欧洲(CE,RED)、美国(FCC)、加拿大(IC)、英国(UKCA)认证。如需了解详情,请下载用户手册。
产品尺寸为:40 x 63 x 24 mm
SensorTile.box PRO配备可充电且寿命极长的480 mAh 3.7 V LiPo电池。通过优化设备的功耗,在不使用时进入低功耗模式,电池寿命可以延长数周。
SensorTile.box PRO可以通过使用不同的开发环境用C语言进行编程,例如STM32 ODE,它为STM32微控制器提供了全面的开发环境以及专用的STM32功能包。此外,通过STM32CubeMX、X-CUBE-AI扩展可在设备上创建和部署基于AI的应用程序。
意法半导体为SensorTile.box PRO提供各种宣传材料,包括数据简介(详细的技术规格和功能)、用户手册(如何使用器件的分步说明)、应用笔记(如何在特定应用和用例中使用该器件)、视频等。