CH系列飞行时间传感器具有紧凑的标准化直方图 (CNH) 数据输出,专为需要从高性能多区ToF传感器获取原始数据的人工智能 (AI) 应用设计。
每个区域测量的红外信号作为原始数据,通过直方图的每个bin发送给主机。用户可以将VL53L7CH和VL53L8CH的分辨率编程到最多64个区域(8x8区域),将直方图分辨率修改为最多128个bin,并定义bin宽度。除了ToF传感器的标准处理数据(距离测量、信号电平、反射率等),所有CNH数据都将传输到主机,频率可达30 Hz。
我们很高兴为您介绍即将举行的在线研讨会,并与您一同探索意法半导体飞行时间测距技术FlightSense的无尽可能。
2023年10月24日:全新的飞行时间传感器解决方案和应用
2023年10月26日:数据吞吐量为先前10倍的全新飞行时间传感器