保持领先

MEMS技术: 为
全时感知应用
的可持续性提供有力支撑

智能MEMS加速度计助力智能、高效生活

对于带有持续运行功能的工业和消费应用,出色的节能和可持续性特性极具价值。

而由传感器自身提供背景信息的全时感知应用便是具有这样特性的应用。

如今的硬件足以构建可持续运行的全时感知应用,为人们的日常活动提供直观、无缝且持续的支持。

最新一代意法半导体加速度计可帮助设计具有高级功能的超低功耗物联网节点,支持始终开启、持续运行并且不受永久性网络或云服务连接的限制。

我们的特色MEMS加速度计:

观看视频

我们需要高智能、低能耗的设备。让我们来帮助您平衡这两者。

具有抗混叠和运动检测功能
具有AI和抗混叠功能
具有Qvar、AI和抗混叠功能
带有智能加速度计的全时感知应用

 

摆脱丢失钥匙的烦恼

LIS2DU12可以延长电池的使用寿命,适用于汽车钥匙、行李和自行车位置标签等应用,为您免除丢失钥匙的烦恼。

更多声音,更加精彩

LIS2DU12的内置功能可提供更长时间的声音辅助,为各个年龄段的更多人群提供支持。

时刻掌控资产行踪

LIS2DUX12加速度计具有AI功能,可以帮助您确定物品在运输过程中是否摇晃、稳定、滚动或掉落。

智能穿戴设备,让运动更智能

凭借AI和Qvar传感功能,LIS2DUXS12可确保耳机、TWS、智能手表和腕带能够可靠识别运动并检测手势。

推荐资源
评估
STEVAL-MKI109V3

专业的MEMS工具板支持通过适配器监测传感器行为

软件
开发
STM32 Nucleo扩展板
X-NUCLEO-IKS01A3
原型
STEVAL-SMARTAG2
用于资产跟踪:

NFC动态标签传感器和处理节点评估板

GitHub项目

 
嵌入式机器学习核心功能的配置示例
 
嵌入式有限状态机功能的配置示例
采用C代码的平台独立驱动器
加入 MEMS和传感器社区,掌握实时动态,并就您的技术问题获得专家反馈。