为了让您的UI设计更上一层楼,TouchGFX 4.21为您提供了免费图库!
要在嵌入式器件上实现无缝的用户体验,任何细微之处都至关重要!利用先进的TouchGFX软件包,您可以在嵌入式器件上创建外观惊艳的图形界面。
TouchGFX Stock是一个图库,其中包含了各种随时可用的主题、背景和视觉材料。这款GUI工具可为您提供打造一致、专业的用户界面所需的一切内容。为了进一步拓宽UI设计的自由度,在未来的数月里,我们将继续对图库内容进行扩充。
博客文章
TouchGFX 4.21:最大的图形资产库TouchGFX Stock,可免费用于STM32 MCU

TouchGFX的重要特性
- 智能手机风格的动画
- 有助于简化编程过程的用户友好界面
- 最小的CPU负载和占用空间
- 纳入STM32生态系统
- 提供相关支持与文档,帮助您轻松入门
- 免费
应用示例
打造智能手机风格的专属GUI!
从最初的构思到最终的成品,STM32 GUI将始终为您改进设计方案提供助力。其中包含了大量可供选择的开发套件、软件示例和演示。每个开发套件配一个刷新的演示。
无论是采用简单的低色彩UI还是高分辨率界面,TouchGFX均可在所有STM32显示板上运行各类项目。
研讨会目标
- 简要介绍包括TouchGFX在内的STM32图形生态系统
- 提供关于在资源有限的MCU上开发GUI的基本规则和实用的设计提示
- 让用户亲身体验TouchGFX的使用过程,在入门级STM32G071 MCU和320x240 SPI显示器上设计包含不同画面和生动动画的真实GUI