白皮书:消除高级USB-C应用中的USB电源传输障碍

USB-C连接器的尺寸非常小、智能化程度和用户友好性高,隐藏了由高级电子控制器管理的递增型复杂性。为了满足高级电源和数据应用的需求,该标准引入许多特定于应用的功能(通常是可选的),用于专用特性,包括特定于电池的消息、固件更新、扩展消息块、以及可编程电源等。
本白皮书关注USB Power Delivery标准提供的各种高级功能,并指导设计人员为给定使用案例选择合适的硬件和软件环境。
此外,该白皮书还介绍了开发人员如何使用我们的应用就绪型软件库快速构建创新型应用程序,以简化对最先进USB PD功能和基于真实生活用例的协议的访问。
开发人员可获得的主要优势:
- 得益于我们的STUSB1602 USB Type-C控制器和相关的软件库,USB PD能够得到大多数STM32微控制器的支持,所以不需要ASSP。
- 通过良好封装和设计的软件库,开发人员能够找到与自己最终应用非常接近的现成项目,从而大大缩短了开发周期。
- 由于抽象高水平,只需对标准有基本了解即可上手操作。