How battery micro-measurements can eliminate range anxiety


到2038年,电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的销量预计将超过传统的纯内燃机(ICE)汽车,并且会提前10年或更早实现成本平价。围绕电动汽车和高压(HV)设计电气部分的主要挑战在于动力系统。

而功率器件(包括碳化硅)的改进、以及功率拓扑的创新,意味着能够高效地向电机输送能源。当效率大于97%时,电动汽车充电(桩)站将从中受益,可以提供350 kW快速充电性能,力图在时间方面与加油站加油一比高下。

然而,电池性能方面还有很大的改进空间。

部分原因与电池本身的构成有关,而汽车电池的能量密度在过去10年里已得到跳跃式提高。另一部分原因在于如何对形成电动汽车核心 - 电源输送系统(电池组) - 的电池能量进行管理。

此白皮书包含以下主题:

  • 为什么电池管理系统(BMS)对电动汽车如此重要
  • 电池通常由什么组成
  • BMS面临的挑战是什么
  • 应对电池监测方面的挑战
  • 始终掌握系统全面状况
  • 几种极具竞争力的BMS解决方案
          
 

ST将保留您的浏览记录,并使用您以前访问、购买或下载过的产品和服务的详细信息,为您提供ST认为您也会感兴趣的其他产品和服务建议。
ST使用您直接提供的个人数据以及您在ST网站上的活动,并根据隐私政策向您发送(直接或通过ST分公司或分销商)有关ST产品和服务的电子报、广告或其他特定和有针对性的营销材料。您的个人资料将提供给位于欧盟和欧盟以外国家的ST分公司和分销商。您可以在我们网站的隐私政策中查阅ST分公司和分销商的列表。为了向您发送特定且有针对性的营销材料,我们会基于您直接向ST和/或通过您在ST网站上的活动提供的信息,或ST在其他情况下从您获得的其他信息进行综合分析(例如,如果您与ST、其分公司或分销商建立业务关系)。