功能齐全且具有故障安全的Flash文件系统,用于资源受限的应用。TINY适用于可擦除扇区<4kB的NOR Flash。
具有故障安全的文件系统:许多关于可靠性和故障安全性的说法经不起仔细检查。文件系统本身不能提供可靠的操作。为了使文件系统在断电或异常复位的情况下真正可靠,必须为系统中每一层定义所需的行为。Tuxera定义所有需要的行为,并通过设计确保故障安全型操作。Tuxera针对NAND、NOR和SSD提供一系列具有故障安全的文件系统,它们不仅具有故障安全功能,还针对不同类型的系统和存储介质进行了性能优化。
所有系统设计要求和底层驱动程序均得到了提供。此外,Tuxera可以提供工具以确保Flash存储设备在实际应用中的寿命,同时还提供了用于数据加密的模块。
Tuxera的AEF框架确保所有代码都完全可移植,从而简化任何RTOS或工具链的集成。
- SafeFLASH:可靠的NAND/NOR文件系统
SafeFLASH旨在避免将FAT文件系统与嵌入式系统组合使用,以免导致缺陷。文件操作的执行和Flash存储的使用明显比兼容FAT的文件系统更高效。为了能够使用最高1GB左右的集成式Flash存储,它经过了高度优化,可以与所有NOR和NAND Flash,或任何可以模拟块结构数组的介质配合使用。SafeFLASH支持动态和静态抹写补偿,并针对高度重视数据完整性的产品提供高效的解决方案。它的技术参数使其完全具备故障安全,非常可靠。
- TINY:为资源受限的文件系统提供故障安全。
功能齐全且具有故障安全的Flash文件系统,用于资源受限的应用。TINY适用于可擦除扇区<4kB的NOR Flash。TINY消除了许多碎片和Flash存储管理问题,创造出紧凑而可靠的文件系统,能够提供一整套功能(即使在低成本控制器上)。
- SafeFTL:Flash转换层 (FTL)
SafeFTL是具备故障安全的高级Flash转换层 (FTL) ,为使用NAND、NOR或SSD设备的任何应用程序或文件系统提供了一个基于扇区的逻辑接口。SafeFTL管理基于Flash的媒体设备的底层复杂性,可与Tuxera的任何FAT文件系统配合使用。
主要特性:
- 具有故障安全功能的数据存储,确保系统恢复
- 持续存储数据15年或以上
- 有效降低功耗,维持电池使用寿命
- 有效降低Flash存储操作次数,以保持Flash存储器和电池使用寿命
- 发生异常复位事件时的确定性行为
支持的器件 | STM32 |
地点 |