随着NFC技术的日益普及和采用,其应用范围正在逐渐扩大,并已渗透到支付、门禁,以及消费电子产品以外的市场领域。
NFC技术的创新型应用(如设备配对、身份验证,以及参数设置)提高了产品的用户体验和便利性,使广大终端用户受益匪浅。NFC技术有了新的亮点,现在可以用于无线充电。
随着NFC技术的日益普及和采用,其应用范围正在逐渐扩大,并已渗透到支付、门禁,以及消费电子产品以外的市场领域。
NFC技术的创新型应用(如设备配对、身份验证,以及参数设置)提高了产品的用户体验和便利性,使广大终端用户受益匪浅。NFC技术有了新的亮点,现在可以用于无线充电。
NFC无线充电技术符合NFC Forum制定的标准要求,优势在于无需使用物理插头便能为设备充电,非常便利。
迄今为止,在电器行业,只有极少数的产品领域才实现无线充电,期间还需要借助尺寸巨大的几何状天线。这些技术不足限制了无线充电技术的应用领域,因此无法用于具有低功耗要求的小型设备(如耳塞和健身追踪器)
意法半导体的NFC无线充电解决方案帮助设备制造商克服这些挑战:其NFC解决方案在系统尺寸上的要求非常低并且可以使用可弯曲的柔性天线PCB,可用于为小型电池供电设备供电
微小尺寸
灵活的天线设计
多个NFC用例
高性价比
利用NFC技术进行无线充电可以在已经内嵌该功能的现有产品中实现,支持设备制造商简化现有产品的电子和机械设计并节约物料成本。设备制造商只需配置其设备设置,并将NFC定义为设备的主要充电方式。
NFC无线充电也为终端用户带来额外的灵活性和便利性,届时可将智能手机作为备用电源,为其他支持NFC且电量不足的联网设备(如无线耳机)充电。
NFC无线充电依赖于充电发射器(NFC Forum规范中称为“Poller”)和功率接收器(也称为“Listener”)。Poller和Listener是NFC充电系统必不可少的组成部分,提供优化而高效的功率传输。
意法半导体的ST25R NFC读写器和ST25DV-I2C NFC标签符合NFC Forum的无线充电技术规范要求,支持设计NFC无线充电解决方案。一旦与意法半导体的其他组件(如STM32微控制器)集成,这些ST25读写器和标签支持设计完整的NFC无线解决方案。
ST25DV-I2C动态标签可用于实现Listener功能,并集成在终端设备中以接收电源。动态标签一方面作为数据接收器和MCU的通信接口;另一方面还负责向poller(充电发射器)发送充电控制指令。
相关产品
Coming soon...
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?