NFC 技术如何令企业业务更具可持续性
什么是 NFC 技术?其工作原理是什么?
NFC(近场通信)是一种可在标签与读卡器之间实现非接触式通信的技术。
NFC 标签(芯片)无需电池,可为任何实物增添连接功能。在智能手机或支持 NFC 的设备中均配有读卡器。读卡器采用能量采集技术通过磁场传输数据。
有哪些优势?
现在,品牌可以利用这种 Tap & Go(一触即成)方法为消费者提供快速便捷的信息访问方法。包装和标贴上的信息量已无法满足消费者需求。在产品中嵌入 NFC 标签后,消费者可以即时了解产品功能和优势,例如产品生命周期。
NFC 标签还可引导消费者访问网站,了解有关品牌的计划和产品。NFC 标签可以触发移动端优惠券和其他促销活动,是一种促进销售的创新方法。此外,通过追踪 NFC 标签使用次数,品牌可以深入了解客户参与度。
NFC 是一种可以帮助品牌提高客户参与度并促进销售的强有力工具。
如何将 NFC 技术应用到品牌的可持续性计划中
消费者对更具可持续性的产品和实践的需求日益增高,这为企业创造了新的发展机会。NFC 技术可以轻松融入品牌的可持续性计划。
NFC 标签可嵌入到包装、标贴或产品中,便于消费者了解更多关于公司可持续性承诺的信息。
消费者用支持 NFC 的设备触碰 NFC 标签,即可获取有价值的产品相关信息,包括产品的环境影响以及碳足迹。
品牌让消费者随时可以获取此类信息,从而帮助他们做出理性选择,推动实现更具可持续性的未来。
创造价值,贯穿始终
NFC 技术不仅能吸引更多客户,还会在整个供应链中体现出多项优势,但前提是相关产品符合以下条件:
- 组成复杂,由多个元件和多种材料制成。
- 提供可追溯服务和跟踪功能。
- 可能发生所有权变更(二手交易)。
- 经久耐用,生命周期翻倍。
- 可以再填充、重新利用或回收。
探究 NFC 用例以实现可持续性
NFC 最初为非接触式支付应用而开发,如今已成为主流。现在,这项技术得到广泛应用,包括访问控制、资产追踪和数据共享。
随着 NFC 技术的不断发展演变,它已显露出在可持续性计划中发挥重要作用的潜力。举例来说,NFC 标签可用来提供更多有价值的信息,例如产品成分或产品环保性能。
此外,NFC 标签具有跟踪和追溯功能,因而能促进循环性,对集装箱等可重复使用的产品特别有用。
一般而言,在整个产品生命周期内,单独一个 NFC 标签可用于多个应用,从而使品牌更具灵活性。NFC 可以为客户提供帮助,并能减少碳足迹。例如,一个标签可用于实现品牌保护、了解客户参与度以及可持续性目的。
NFC有很多潜在应用,目前有几个主要品牌已开始将 NFC 技术运用到产品中,并取得了巨大成功。随着这项技术的不断发展和广泛应用,NFC 对全球可持续商业实践的积极影响可能会日益增强。
是否有意向采用 NFC 技术?来这里就对了!
ST25Connect 计划旨在确保NFC技术能带来出色产品集成和实现。
在 NFC 的实现过程中,我们可为 Paco Rabanne 或 NP Plastibell 等各行各业的企业提供全程支持,助力其 NFC 项目取得成功。
利用 ST25Connect、意法半导体的技术专长以及值得信赖的合作伙伴网络,将NFC集成到您的产品中,开始发挥其巨大潜力!
是否有兴趣加入 ST25Connect 计划?我们的专家团队可以提供支持和指导。请填写下表。我们将在一周内回复。
感谢您给我们机会为您的发展提供一臂之力。