如何使用NFC技术打击假冒伪劣商品

一位女士手拿红色手袋以及一台带NFC功能的智能手机

制假属于全球性的问题,随着线上销售渠道的增加和全球化的发展,这一问题还会被进一步激化。

了解嵌入商品中的NFC标签如何保护您的品牌免受收入损失且提供防伪功能,同时确保消费者安全。

制假:一个持续存在的全球性问题

就灰色市场而言,其弊端不仅仅在于销售损失及消费者信任度和品牌声誉的下降。举例来说,在医药行业,许多线上销售的药物都属于假货,此时制假就会导致严重的健康风险。

“制假的交易量级已经从二十世纪八十年代的300亿美元发展到了现在的超过6000亿美元。”

来源:北卡罗来纳州立大学,2021年

假冒和盗版商品给公司、行业和国家造成了越来越大的经济损失,威胁到了消费者的健康和安全。

如何利用NFC技术为品牌和消费者保驾护航

近场通信(NFC)技术是一种基于射频识别(RFID)的无线连接技术,能够在NFC读卡器芯片与NFC标签之间实现非接触式通信。

NFC读写器为通信系统的主控制器,因为它能够发起无线通信,为NFC标签供电,并通过磁场向无源标签发送指令。

工作原理

NFC技术是一种成熟的解决方案,用于验证产品,检查其来源并确保其完整性,从而为品牌和消费者提供服务。

NFC技术的优点之一是易于集成:最小的NFC标签大约10毫米宽,置入产品包装、衣服或酒瓶中并不显眼。

要检查产品的真实性,用户可以使用其智能手机作为NFC读写器来读取NFC标签中的信息。只需用智能手机轻触标签(使智能手机靠近标签),客户即可访问标签中由品牌预先设置的内容。各公司可以选择NFC标签中编程的内容类型和功能。标签配置可在制造阶段轻松完成。

让香水与NFC连接起来

 

NFC技术可以协助品牌保护声誉,增加消费者的信任度。详情请参见下列宣传册。请选择您的行业并下载专用资源:

实例:NFC如何根据所处行业,使产品获得增值

拿着名贵手袋的女士

奢侈品牌

NFC标签能够保证产品的真实性并提供品牌保护,协助奢侈品牌打击假冒伪劣。NFC标签可以在生产过程中集成到其手袋、皮夹克或珠宝盒等货品中。

品牌所有者和消费者可以通过以下方式访问标签内容:使用支持NFC的智能手机轻触标签,然后接收该产品为正品的证明。

带NFC的牙刷

保健及健康行业

该细分市场受到制假的影响尤其严重。产品附件和配件很容易被篡改。消费者可能会购买非原品牌生产的低成本替代品,从而导致可能的产品故障,并影响销售。

通过在主机中嵌入NFC读卡器,并在相关配件中嵌入标签(读卡器+标签配置),品牌方可以防止使用劣质或危险电池或其他不合适的配件。下面以电动牙刷为例:嵌入主机中的NFC读写器识别旋转头中的标签,进行产品认证。

医疗产品

医药产品

大量假药在世界各地交易,每年受害者不计其数,特别是在发展中国家,情况更为严重。因此,找到能确保患者安全、为患者提供保障的解决方案显得优惠重要。面对这一现状,企业可将标签嵌入药品、疫苗或药物样品等医疗用品的包装中。

借助于标签的篡改检测功能,医药品牌可以确保产品的完整性,从而保障患者安全。

在服药之前,患者可以使用智能手机轻触装有NFC标签的药盒,收取药物可安全使用的证明。

借助于读写器+标签的配置,可以使用NFC标签对耗材进行验证。例如,在胰岛素笔中,借助于其中嵌入的NFC标签,NFC读写器可以对设备的笔芯进行验证。

阅读NP Plastibell连接注射器的成功案例,了解更多信息:标签集成在注射器主体内,让生产人员、医疗人员和患者能够访问重要的医学相关信息。

酒水行业

同样,酒水行业也可以利用NFC技术来确保产品的真实性,打消消费者对产品真实性的疑虑。由于可以对NFC标签进行编程来支持许多不同的用例,因此,除了生产商规定的其他功能外,还可以在瓶盖的NFC标签中嵌入篡改检测功能。

这意味着NFC标签可以检测出是否有人以及何时可能为了改变瓶中内容物而取下瓶盖。这为生产者和消费者提供了真实性的证明

一旦消费者打开酒瓶,嵌入NFC标签中的信息就会随着时间的推移而改变。生产商可以为消费者嵌入有用的信息,根据酒瓶的开瓶日期调整所提供内容物类型(例如,鸡尾酒配方)。

放在水和手机附近的谢

运动产业

运动品牌已经开始利用数字技术来提高销售额,并为其客户提供创新的购物体验。但网上假冒运动服饰的供应正在增加。在没有授权商店的情况下,造假者可以很容易地生产出运动服,并在将商品运送给消费者之前添加伪造的运动标签。

劣质的假冒运动器材则会对用户体验产生重大影响,如果设备不符合与用户安全相关的某些制造标准,甚至会造成伤害。

通过将NFC标签嵌入特定设备中,用户只需使用其智能手机轻触标签,即可验证产品真伪

您是否有兴趣使用NFC技术进行产品认证?来这里就对了!

ST25 Connect徽标

ST25Connect计划旨在确保NFC技术能带来出色产品集成实现

在NFC的实现过程中,我们可为Paco RabanneNP Plastibell各行各业的企业提供全程支持,助力其NFC项目取得成功

利用ST25Connect、意法半导体的技术专长以及值得信赖的合作伙伴网络,将NFC集成到您的产品中,开始发挥其巨大潜力

如果您有兴趣详细了解ST25Connect计划对贵公司的益处,或如果您想加入该计划,请联系我们!