如何使用NFC技术帮助消费者在首次使用产品时进行配置

钻木

产品首次使用前的配置工作可能要比想象中的更具挑战性,对于具有多个配件的产品尤为如此。

了解嵌入商品中的NFC标签如何为最终用户简化设备配置

从产品拆箱到首次使用:耗时又费力

智能设备的编程可能非常复杂,如果各公司不对此进行优化,可能需要花费大量的时间。品牌方需要确保消费者在打开包装后,能够尽快、正确地使用其产品。否则,可能会给用户带来消极情绪,并对品牌声誉产生负面影响。

如何利用NFC技术来简化产品的使用

近场通信(NFC)技术是一种基于射频识别(RFID)的无线连接技术,能够在NFC读卡器芯片与NFC标签之间实现非接触式通信。

NFC读写器为通信系统的主控制器,因为它能够发起无线通信,为NFC标签供电,并通过磁场向无源标签发送指令。举例来说,NFC读写器可在智能手机和支付终端中见到。

NFC技术的优点之一是易于集成:最小的NFC标签大约10毫米宽,置入消费类产品中并不显眼。

工作原理

NFC带来了高效的解决方案,使产品在首次使用即可轻松进行配置。

NFC解决方案将主机中的读写器与配件中的标签相结合,使用户能够快速设置其智能设备。只需将NFC读写器放在标签上,即可自动进行配置。

举例来说,钻机的配件识别机制可根据安装的钻头来自动调整工具的扭矩、转速等设置参数。

在钻机、磨床和高压清洗机等电动工具中应用读卡器+标签解决方案,可增强用户体验并提高产品的安全性和可靠性。凭此解决方案,制造商便可轻松将NFC连接添加到其现有产品中,是以低成本设计全新升级版本的理想选择

要了解有关NFC在产品配置方面的优势的更多信息,请选择您的行业并下载专用手册:

NFC如何根据所处行业,使产品获得增值

带NFC的牙刷

保健&健康

在细分市场中,NFC标签可借助读写器+标签的解决方案实现自动产品配置,这对消费者而言非常有益。

对于电动牙刷,可以将NFC读写器集成到主机中,并在品牌销售的牙刷头中贴上标签。例如,当牙刷头与牙刷连接时,主机会读取标签内容,然后自动配置为以精确转速运行

NFC技术为最终用户实现了“一触即成”的方法,为消费者提供了方便且用户友好的产品配置

钻孔机

电动工具

为电动工具采用读写器+标签的配置可以实现创新应用

例如,一台电钻可以与多个配件组合使用。每个配件都具有一个NFC标签,同时电钻的主机包含读写器。当用户将钻头连接到设备时,就会触发自动调整设备设置(转速)。如此,可以快速方便地进行产品配置,获得良好的用户体验。

为了提升用户体验,您是否有兴趣让您的产品接入NFC?来这里就对了!

ST25 Connect徽标

ST25Connect计划旨在确保NFC技术能带来出色产品集成实现

在NFC的实现过程中,我们可为Paco RabanneNP Plastibell各行各业的企业提供全程支持,助力其NFC项目取得成功

利用ST25Connect、意法半导体的技术专长以及值得信赖的合作伙伴网络,将NFC集成到您的产品中,开始发挥其巨大潜力

如果您有兴趣详细了解ST25Connect计划对贵公司的益处,或如果您想加入该计划,请联系我们!