如何使用NFC技术在全球跟踪资产

有定位标记的城市

许多跨国企业有着非常复杂的供应链流程。由于无法清楚地掌握自己的日常运营、成本或产品位置,全球超过50%的公司在优化供应链流程方面面临困难

对供应链运营缺乏了解也加剧了灰色市场行为和销售损失,因为如果货物落入不法之徒之手,就很容易遭到仿冒或窃取。

69%的公司对其供应链缺乏清晰的认知。

来源:财经在线(2021年/2022年)

了解如何使用NFC技术来跟踪资产及监控产品位置,从而优化供应链流程。

NFC:提高供应链流程可见性的关键所在

近场通信(NFC)技术是一种基于射频识别(RFID)的无线连接技术,能够在NFC读卡器芯片与NFC标签之间实现非接触式通信。NFC读写器为通信系统的主控制器,因为它能够发起无限通信,为NFC标签供电,并通过磁场向无源标签发送指令。

如今,NFC读写器已广泛存在于智能手机和支付终端中,同时也可嵌入仓库入口和网关之中。NFC技术的优点之一是易于集成:最小的NFC标签大约10毫米宽,置入产品包装、衣服或酒瓶中并不显眼。

工作原理

NFC带来了高效且安全的解决方案,能够在整个供应链中有效跟踪资产,还能有力地打击灰色市场和未经授权的渠道。NFC标签使品牌方能够更清晰地了解其供应链,避免灰色市场转移。

NFC标签可嵌入专用资产跟踪功能。通过在全球不同地点设置检验点,借助于产品中嵌入的NFC标签,以及例如在其仓库和办公室中设置的NFC读写器,各公司能够有效监控其商品的位置。哪怕产品丢失或被盗,品牌方也可凭借标签的唯一标识符(UID)掌握确切的产品信息。

通过随时了解各个产品的位置,品牌方在本地即可清晰掌握其全球供应链流程的情况。

NFC连接

 

要了解有关NFC技术优势的更多信息,请选择您的行业并下载专用手册:

您是否有兴趣通过NFC使您的供应链更加智能?来这里就对了!

ST25 Connect徽标

ST25Connect计划旨在确保NFC技术能带来出色产品集成实现

在NFC的实现过程中,我们可为Paco RabanneNP Plastibell各行各业的企业提供全程支持,助力其NFC项目取得成功

利用ST25Connect、意法半导体的技术专长以及值得信赖的合作伙伴网络,将NFC集成到您的产品中,开始发挥其巨大潜力

如果您有兴趣详细了解ST25Connect计划对贵公司的益处,或如果您想加入该计划,请联系我们!