仅需3步即可建立自适应前照灯系统
自适应前照灯为您保驾护航
意法半导体对于汽车的理念十分简单,那就是:始终关注更强大的性能、更安全的操作,和更便捷的体验。
自适应前照灯也是如此,通过水平或垂直转动跟随车辆的运动。如果汽车右转,前照灯也会转向右侧,以便更好地照亮前方的道路。照明系统从方向盘惯性系统和车速中获取提示。
例如,在乡村或郊区行驶时,如果光线较差,我们的系统便会提供额外照明以提高能见度。
公路安全保险协会(IIHS)表示,自适应照明系统能显著减少“碰撞损坏和伤害”,驾驶员可“提前三分之一秒,或以50公里/小时(30英里/小时)的速度提前4.6米(15英尺)”检测到低反射物体。
自适应前照灯于2004年首次用于商用车。然而,IIHS在2016年的一项研究表明,当时可用的大多数前照灯系统都需要改进。部分汽车制造商依然不提供自适应照明,而那些提供自适应照明的制造商有时会将此功能限制在少数车型上。
尽管具有明显的安全优势,但自适应前照灯系统并不受欢迎,因为有许多复杂的工程问题需要解决。除了开发正确的算法来确定如何及时旋转灯光外,团队还必须设计复杂的驱动和传感机制。
我们的自适应前照灯解决方案由一系列板、套件和软件组成,旨在帮助开发人员和工程师构建车辆前照灯系统。
意法半导体解决方案
我们的解决方案为最终设计提供了一条直接途径。那么,就让我们来了解一下,无论是小型初创企业,还是为多代车辆进行系统认证的一线制造商,这些公司如何从我们的方法中受益。
第1步:专注于打造综合性平台,不用浪费时间寻找组件
AEK-MCU-C4MLIT1是我们平台的核心,这是一款搭载SPC58EC Chorus汽车MCU的开发板。自适应前照灯系统可以轻松地在微控制器单元(MCU)上运行,而计算吞吐量要少得多。
32 位 SPC58EC MCU规格:
- 2个通用内核e200z420 @ 180 MHz
- 硬件安全模块(HSM),带专用e200z0内核和Evita-Medium认证软件
- 4 MB Flash
- CAN FD和以太网等先进外设
- 通过AEC-Q100认证,ASIL B级
例如,我们的应用程序仅占用一个内核和不到1 MB的Flash。然而,由于我们的解决方案是高度模块化的方案,我们希望大量的扩展空间能够使开发人员受益并立即进行实验,而不用担心遇到优化问题或性能问题。
正如我们将在第二步中看到的,切换到低功耗版本的SPC5非常容易。
AEK-LED-21DISM1以AEK-MCU-C4MLIT1为基础,是一款高亮度LED驱动板,使用SPI接口与主机MCU通信。
为了移动前照灯,我们提供了评估板AEK-MOT-SM81M1,其中包含我们的可编程L99SM81V步进电机驱动器。为了管理冷却风扇的负载,我们推出了EV-VN7050AS,该器件集成了使用VIPower M0-7技术的单通道高端驱动器。
最后,AEK-CON-AFLVIP2有助于连接一切设备,避免线对线连接,实现更实用的方法,专注于引脚;AEK-CON-5SLOTS1可确保制造商使用其专有连接器和协议测试其设计。
意法半导体将这些电路板捆绑在AEKD-AFL001套件中。由于安装在有机玻璃面板上,AEKD-AFLPANEL1更为便利,而AEKD-AFLLIGHT1则模拟了车辆的前照灯。
通常情况下,制造商必须从多个供应商处采购材料,但我们提供了完整的平台,这将大大方便演示、原型设计、开发和组件鉴定等工作。捆绑包与我们的AutoDevKit自适应前照灯软件配合使用,能充分利用所有的开发板。
最后,为了更进一步,我们为SPC5-STUDIO提供了Eclipse插件STSW-AUTODEVKIT,允许开发人员使用我们的AUTODEVKIT库并调用各种API来帮助他们更快地编写代码。该插件与API一起提供了自适应前照灯应用程序的源代码。
第2步:集中精力组装硬件,而非设置引脚或接口
我们的自适应前照灯解决方案为模块化方案。例如,默认配置使用两个意法半导体步进电机驱动程序,一个用于X轴,一个用于Y轴。但是,团队可以再添加两个驱动程序来创建同一组件的两个实例,软件会自动调整到新的配置。
同样,工程师可以选择带1 MB Flash存储器和单内核的SPC582B Chorus系列微控制器板,而非当前的SPC58EC,以展示更节能、成本更优化的系统。凭借我们的特殊驱动程序,这样的模块化才能得以实现。
它们提供了一个抽象层,使组件能够彼此独立。当人们进行SPC5的替换时,系统可以自动配置引脚和接口,从而显著简化开发人员的工作。
固有的模块化设计也解释了为什么我们的解决方案既不是参考设计,也不是优化的PCB设计。团队不会只将套件放入最终设计中。车辆规格因制造商而异,甚至因车型而异,而且每个地区都有很多法规,因此无法凭借单一的设计来涵盖所有情况。
有鉴于此,我们提供了一个高度灵活的开发平台,使制造商能够快速适应其需求,这一点至关重要。我们的套件是一个演示平台。因此,除其他因素外,前照灯移动的角度要比正常情况下大得多。
意法半导体自适应前照灯系统的优势在于,可用的驱动程序能使工程师专注于硬件而非配置,从而大大缩短原型制作时间。
第3步:关注功能,而非条式代码
AutoDevKit同样使自适应前照灯系统受益。当工程师查看库时,API明确直观。例如,打开或关闭灯光需要开发人员调用main()
程序中的函数。
然而,在幕后,我们实现了一个必备的安全功能,即:监控MCU和LED驱动器之间的通信。看门狗将检查这两个组件是否实现了持续通信。发生故障时,汽车会进入“跛行模式”,打开“检查发动机”灯,通常会将车辆切换到单一档位,并减慢操作速度,使驾驶员能够缓慢停靠路边或开到最近的车库。
使用我们的API可以大大简化工作,使团队能够更快地进行原型设计,而不必担心关键特性受到影响。
演示应用软件包含根据预设配置移动车灯的自动模式,以及通过电位计将前照灯移动连接至方向盘的手动模式。
我们的API可以用于制作功能演示。然而,工程师回到实验室后,他们还可以通过查看源代码将API作为教学工具。也就是说,除了硬件、驱动程序和AutoDevKit库,使用我们先进的前照灯解决方案的公司还能获得一款教学工具,将缩短开发时间,并帮助他们满足市场的监管要求。
一旦熟悉了我们的自适应前照灯解决方案,团队甚至可以将其移植到其他应用中,如:急救车辆顶部的旋转灯,或越野车和农用拖拉机的照明灯上。