NFC(近场通信)是一种可靠的技术,经过高效集成可以最大化用户体验。
如果您知道要做什么,就很容易避免早期使用者遇到的不友好体验。这样,NFC技术就可以为用户展现其全部潜力,而不是让他/她们沮丧。
使用NFC技术必须能为用户提供好处,而不是使他/她们不愿意使用。
什么是NFC?
NFC技术背景
NFC技术允许在两个相隔不超过10厘米且支持NFC功能的设备之间进行无线通信 。
非常便捷,该连接不依赖于Wi-Fi、4G、LTE或类似的技术,而且使用它不需要任何成本:不需要用户具备熟练技能;不需要电池;在不使用读卡器时不会发出射频波(它是一种无源技术);随着NFC技术在智能手机中的普及应用,每个人都可以享用NFC带来的好处。
NFC Forum(促进NFC和设备合规性的行业协会)帮助简化和标准化NFC的使用,以方便消费者。
NFC Forum称,在2020年初,地球上四分之一的居民(20亿人)拥有支持NFC功能的设备。每秒大约生产64台支持NFC功能的设备。这些设备通常是配备了NFC技术的智能手机。
许多行业在使用NFC
下面这张图片显示许多正在使用NFC技术及其应用的行业。
赋予品牌生命
将数字生命赋予日常消费品成为可能 - 将支持NFC功能的智能手机靠近产品上的NFC标签,然后就将打开一个充满无限可能的伟大世界:网站、电话号码、社交媒体、忠诚度,优惠券派发、交易、比赛报名、产品识别等等。
NFC技术还可用于 保证产品的完整性,并在应用中验证其原产地,用例包括:
- 消费者互动
- 品牌保护
- 防伪
- 防盗
- 产品标识
- 访问控制/门禁
- 资产追踪
- 游戏
NFC技术背后的基础是什么?
NFC技术基于一种近距离接触或触碰体验。
> 阅读相关页面:NFC用户体验
用户将自己的智能手机靠近接触点,接触点用来通过其内嵌的标签触发用户智能手机的操作。NFC标签可以自动在智能手机上启动应用程序,而且通常通过移动网络或本地Wi-Fi连接到互联网获取额外信息。
NFC工作模式
NFC技术有不同的工作模式,具体取决于应用 :
- 读卡器模式
- 卡模拟模式
- 点对点模式
- 充电模式