NFC用户体验 提供友好用户体验的小技巧
NFC绝对是一项新技术,可以让你的产品更有吸引力,从而增加你的销售收入。
除了将接触点集成到产品中并在应用中实现NFC,以下建议可以增加具备NFC功能的产品成功推出的概率:
- 轻松帐户注册
NFC用户希望通过他们现在拥有的项目进行即时点击连接/交互。添加冗长的强制性注册流程可能会阻碍NFC技术 的采用。
事实证明,强迫用户以填写他/她们的姓名和电子邮箱来注册才能开始NFC体验会对NFC应用的用户体验造成负面影响。
好的做法是在让用户创建帐户之前先熟悉您的NFC应用。
通过社交网络帐户登录网站(而不是创建新的帐户)可以简化注册流程。
- 所有产品线的品牌一致性
如果您打算为自己的品牌开发几个针对不同消费产品的App,好的做法是以一致的方式实现和添加NFC连接。
事实上,NFC对于消费者来说是一项相对较新的技术,在以下几点上保持一致会有助于应用体验:
- NFC标识的可见性、大小和位置
- 接触点上的NFC标识与App上的NFC标识在视觉上的一致性
- 在一定程度上给App命名一个合适的名称
- 速度
因为NFC用户希望与他们的产品即时交互;而我们注意到,如果将其与使用大图像的应用进行关联,需要大量带宽才能下载,最终效果会适得其反。
确保较高的页面加载速度可以提高应用程序性能,并增强NFC用户体验。
- 标签读取反馈指示器
当标签已被读取并且可以安全移开智能手机时,给用户一个确认通知。
如果数据传输时间较长,进度指示器将帮助用户保持耐心。
- NFC App的附加价值与无连接App对比
虽然增加NFC技术是令人兴奋的,但重要的是要避免“用我的手机轻触该NFC接触点有什么意义?”这样的效果。
因此,重要的是让消费者在轻触NFC接触点之后发现所访问内容中的价值。
在全球范围内,与产品或品牌建立更亲密的关系将被视为一种优点。互动可以包括激活产品保修、验证产品真伪、提供品牌活动的VIP通道、邀请参加内部销售活动、寻找相关产品、获得续购折扣券、观看描述产品制作过程的视频。
如果NFC为您的客户带来好处,他/她们将以一种前所未有的方式与您的品牌互动,这将增加他/她们的忠诚度和您的品牌影响力。
测试和集成
NFC用户体验取决于各种参数。
为了让这些建议得到重视并避免忘记重要部分,在部署前各阶段进行功能分析和评估可以确保可靠且稳定的NFC生态系统。
这些测试的主要目的是验证NFC标签是否正确编程;当它被置于最终产品上时,它是否可以毫无问题地与智能手机通信。
> 阅读相关页面:NFC智能手机
在将产品推向市场之前,必须先检查 包含手机和标签在内的完整生态系统。
开发过程中的原型检查点允许验证“产品”如何符合您的规范和预期的性能水平。
手机是整个设置的基石。通过对典型的智能手机面板进行测试将确保NFC设备在所有情况下都能正常工作。
为了确保相关性,这些验证测试必须在最终产品上执行,伴随“现场”接触点工作范围测量和数据格式行为检查。
教育
现在,包含了NFC新功能的最终产品已经完成了制造和测试并准备发布,这就到了一个关键时刻:消费者会使用并喜欢这种新奇功能吗?
为确保提供最佳NFC用户体验,好的做法是协助和陪伴消费者使用该新技术(事实上,任何公司在推出创新型产品时都会这么做)。
受过良好教育且知悉NFC优点的消费者将成为快乐而忠诚的消费者。
宣传活动将帮助新用户了解NFC技术:它的易用性和易学性,它的吸引力和好处。
这类教育可以像在产品包装盒中(或在购买时)插入标签一样简单,帮助消费者基本了解NFC工作原理(手势、接触点位置、‘一拍即合’关键信息等)。
教育也可以采取个人协助的方式,比如商店里有专门的工作人员对初次接触者进行培训和支持。
教育的形式非常广泛(视频、户外看板、品牌网站的专门网页、web支持、聊天等),至少在NFC技术得到更广泛的应用之前,这是确保最佳用户体验的关键。
此外,用户通过问卷或调查方式提交的NFC使用情况反馈将有助于在整个产品发布过程中提升用户体验。