CATEGORIES 取消

支持中心

我们需要为您做些什么?

无论您有什么疑问,都可以通过我们的支持渠道找到答案。

提交客户支持工单

如果您需要协助支持,可以通过我们的在线支持门户开启一个案例并跟踪您的工单。

提交案例 跟踪工单

致电客户支持部门

客户支持人员将在美国办公时间(美国中部时间7AM - 7PM)为您提供服务。

 

美国境内客户请免费拨打热线电话
+ 1 (844) STMICRO,美国境外客户请拨打
+ 1 (972) 466-7775

联系销售办事处

您是否有商业问题或需要我们为您提供报价?请访问我们的联系页面,找到离您最近的销售办事处或经销商。

联系我们的销售办事处和经销商

报告潜在的产品安全漏洞

您是否发现意法半导体的硬件或软件存在潜在的安全漏洞?

请按以下途径将其报告给意法半导体的安全事件响应小组 (PSIRT)。

访问PSIRT页面

意法半导体在线商店订单状态

如果您对意法半导体在线商店的订单有任何疑问,请在此处提交工单。

提交工单

常见支持问题

More FAQs
    • 您可在此页面上找到更多有关意法半导体质量政策的信息:产品与技术开发质量

      如果您有更加具体的问题需要解答我们的支持团队会为您提供帮助请点击  提交工单 并在表单中注明您所问询的产品号。

    • 您可在此页面上找到更多有关意法半导体产品材料声明的信息: 材料声明.

      如果您有更加具体的问题需要解答,我们的支持团队会为您提供帮助,请点击  提交工单 并在表单中注明您所问询的产品号

    • 这个常见问题涉及到DSP库如何在STM32CubeIDE项目中集成这些库并执行一个基于数字信号处理的示例。 完成本教程后您将会更加了解STM32产品的DSP库包括如何使用STM32CubeIDE工具链添加、配置和操作DSP库。

      在STM32CubeIDE上配置DSP库

    • 此问题与两个事物有关即STM32H7的内存布局和Cortex-M7核心的内部数据缓存(D缓存)。简言之设备可能存在以下问题:D1/D2外设的内存放置在DTCM RAM中。 遗憾的是一些项目会默认使用该内存(包括示例)。 D3外设的内存未放置在D3 SRAM4中。

      了解更多

    • 这篇文章描述了在第一次加载时需要配置或检查的内容:ROMCode需要在SYSRAM中加载TF-A初始化DDR并进行加载然后在DDR中启动Uboot。ROMCode会从UBOOT串行链路或SD卡中获取TF-A和Uboot固件。

      STM32MP1启动程序

请立即订阅我们的新闻通讯,了解意法半导体最新动态。