Cyclone FX编程器包括:
Cyclone FX Universal和Cyclone FX ARM
PEmicro的Cyclone FX编程器是一款先进的在线独立编程器,支持各种处理器系列。独立编程意味着可以通过按下单个按钮或易于使用的触摸屏接口进行编程,无需PC,也可以通过自动控制SDK在PC端自动进行编程。FX编程器具有更多功能,如计数/日期限制、测试功能和加密处理器的高速编程。
注意:对STM8编程时需要搭配适配器,适配器需单独订购,部件号为CU-CUFX-STM8-ADPT。
特性:
编程速度快且存储容量大
Cyclone FX编程器的编程速度非常快(下载速率高达75 Mb/s)、并且具有较大的内部存储空间(1 GB+) 以及SDHC存储卡。
编程映像加密和限制
用户可以使用私有ImageKey对编程映像进行加密,确保只有具有相同ImageKey的Cyclone才能解密并使用这些映像。此外,映像本身也可以设置限制,如限制编程次数和日期范围等,防止未经授权的编程。
“运行测试”
Cyclone FX编程器可用于在最终编程前在目标处理器中编程并运行一系列自定义测试应用程序,以对目标进行测试和校准。测试失败将不会进行最终编程,测试成功则可以生成要下载至目标的数据。
自动控制SDK和控制台
基于PC的SDK、控制台和GUI控件有助于提高灵活性,可对单个处理器或处理器群组编程配置所需数量的Cyclone进行自动控制。
目标特定动态数据
可通过SDK和控制台在本地PC端为各个目标添加目标特定的动态数据。动态数据将叠加在编程映像数据之上。 动态数据还可以来自内部序列号、编程过程中运行的测试应用程序的结果,或者外部服务器(甚至是通过PEcloud连接的远程服务器)。
关注数据安全
编程映像加密保护有价值的IP。
Cyclone支持两种类型的编程对象:
1) 独立编程映像:映像中包含用特定的数据集对特定硬件配置进行编程所必需的所有数据、脚本和算法。映像无任何外部依赖项。
2) 云连接编程任务:任务与编程映像类似,区别在于编程任务使用Cyclone的网络连接向PEcloud中用户的虚拟工厂请求编程许可并向其报告结果。这便于用户在全球任何位置通过cloud.pemicro.com网站启动、停止、更新、创建和监控他们通过Cyclone执行的编程任务。
支持的器件 | BlueNRG,SPC56,SPC57,SPC58,STM32 |
工具类型 | Debugger,In-Circuit Programmer,Production Tool,Programming Tool |
地点 |