UDE MemTool设计用于对片上Flash、相变存储器(PCM)和外部Flash/OTP存储器器件进行编程。作为一款独立工具,UDE MemTool可以在整个开发周期中使用:在软件开发过程中进行手动器件编程,用于自动化生产和测试系统。该产品还可以无缝集成到通用调试引擎(UDE)中。
UDE MemTool的所有编程功能均可通过基于COM的软件API自动使用和编写脚本,从而轻松集成到自动生产和测试系统中。UDE Gang程序员扩展使用多达八个UDE MemTool实例来同时编程多个Flash器件。这样可以节省时间并优化生产环境中的资源使用。
如要通过JTAG或其他调试接口将通信和数据传输到目标片上Flash、PCM或外部Flash/OTP存储器,可使用通用访问器件系列中的UAD2pro/UAD2next/UAD3+。
支持的器件 | SPC56;SPC57;SPC58 |
工具类型 | Programming Tool |
地点 |
Served Countries:
全球