UDE Universal Debug Engine® 是一款功能强大的调试、测试和系统分析工具。UDE将调试、跟踪和运行时分析的综合功能与直观高效的用法相结合。UDE的基本功能包括C/C++和汇编程序调试、实时监控、系统可视化及系统分析。此外,UDE还为测试自动化、系统内FLASH编程、支持各种实时操作系统以及AUTOSAR软件开发等提供了多种功能。UDE支持意法半导体的各种多核SoC和微控制器系列。
UDE可在单个通用用户界面中高效、便捷地控制和监控多核架构。该工具允许对包含特殊内核(例如GTM、HSM、eTPU、PPU等)的同构和异构多核系统进行同步调试(同时停止、单步以及重新启动在不同内核上运行的软件执行)。用户可以根据自己的需求,非常灵活地配置多核调试同步:
- 多核运行控制管理器,用于同步所有内核、一组选定的内核或禁用调试同步
- 共享代码中使用的多核断点简化了复杂应用程序的调试。
- UDE多核/多程序加载器负责将程序二进制文件加载到多核系统的各个内核中,并管理UDE使用的调试信息。
UDE提供现代化的用户友好型界’,具有以系统为中心的视图,而非多核系统中以内核为中心的视图。用户界面允许全面而清晰地查看整个系统或选定的部件:
- 通过引导式设置过程,轻松快速地创建调试会话
- 为大量评估板准备好预配置的目标配置
- UDE目标管理器提供多核系统的整体视图以及运行控制的核心功能
- 内核特定的窗口和工具栏控件颜色可突出其内核关联性
- 方便的窗口管理允许调试器会话适应用户的偏好(例如停靠窗口、浮动窗口、多屏操作)
- »透视图«专注于选定内核的功能
地点 |
Served Countries:
全球