ST, 스마트 및 커넥티드 기기의 성능과 가치를 높이는 고속 STM32H7 마이크로컨트롤러 출시
• 업계 최초의 Arm Cortex-M7 코어 기반의 임베디드 플래시 MCU로 550MHz 코어 속도 구현
• 최첨단 사이버 보호 기능을 갖춘 확장 가능한 아키텍처
• 다양한 기능과 기능 안전성(Functional-Safety) 지원

다양한 전자 애플리케이션과 고객들을 지원하는 세계적인 반도체 회사인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics, 이하 ST)가 기록적인 성능을 갖춘 임베디드 플래시 기반의 STM32* 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시해 비용에 민감한 신제품에 풍부한 그래픽과 AI 및 최첨단 사이버 보호 기능과 같은 첨단 기능을 제공한다고 밝혔다.
새로운 STM32H7 MCU는 Arm® Cortex®-M7 코어를 기반으로 구현되었으며, 임베디드 애플리케이션을 실행하기 위해 플래시 스토리지를 칩 상에 통합한 MCU 중 시장 최고 코어 속도인 550MHz로 동작한다. 최대 1Mbyte 플래시가 지원되는 이 단일 코어 디바이스는 비용 민감형 애플리케이션을 위해 경제적인 비용으로 향상된 성능을 제공한다.
이 디바이스는 외부 스토리지와의 인터랙션도 가능하며, 동시에 완벽한 실행 성능과 보안성을 구현한다. 2778 CoreMark® 및 1177 DMIPS에 이르는 벤치마크 성능 수치는 FMC(Flexible Memory Controller) 및 옥탈(Octal) SPI 메모리 인터페이스 등의 기능을 통해 내부나 외부 메모리에서 모두 구현된다. 이를 통해 설계자는 대형 프레임 버퍼가 필요한 고해상도, 풀 컬러 그래픽 및 비디오처럼 메모리를 많이 사용하는 애플리케이션을 처리할 수 있으며, 정교하고 몰입감 있는 사용자 경험을 지원하는 신제품을 개발할 수 있다.
풀 컬러 사용자 인터페이스 생성을 지원하는 TouchGFX 그래픽 프레임워크 STM32Cube 확장 패키지(X-CUBE-TOUCHGFX)와 TouchGFX 디자이너 프로그래밍 툴도 무료로 제공된다.
STM32Cube 에코시스템과 STM32Cube.AI (X-CUBE-AI)를 이용하면 AI 기술로 구동되는 첨단 기능을 개발할 수 있으며, 이를 통해 신경망을 포팅하고 병렬 카메라 인터페이스로 컴퓨터 비전을 활용할 수 있다. STM32H7 디바이스를 한 개, 또는 다수의 센서와 연결하면 상태 모니터링이나 머신러닝 기법을 구현하여 STM32 기반 제품의 부가가치를 높일 수 있다. 이도록 할 수 있다.
STM32Trust 보안 세트의 일부로 지원되는 OTFDEC(On-The-Fly Decryption) 및 SFI(Secure Firmware Install)를 기반으로 사이버 보호 기능이 강화되었다. OTFDEC는 외부 메모리에서 암호화된 코드를 실행하게 해준다. SFI로 OEM들은 암호화된 코드로만 프로그래밍할 수 있는 표준 제품을 전 세계 어디에서나 구매할 수 있다. 이 두 가지 솔루션을 통해 플래시 메모리에서 OEM의 IP(Intellectual Property)를 효과적으로 보호할 수 있다. 기본적으로 지원되는 보안 기능에는 보안 부팅, (하드웨어 또는 소프트웨어 라이브러리를 통한) 대칭 암호화, 암호 키 프로비저닝 등이 있으며, (소프트웨어 라이브러리를 통한) 비대칭 암호화도 사용이 가능하다. 암호 프로세싱은 진난수 발생기(true random number generator)와 AES-128, AES-192, AES-256 암호화를 위한 하드웨어 가속, 그리고 GCM 및 CCM, 트리플 DES, 해시(Hash) 알고리즘(MD5, SHA-1 및 SHA-2)에 대한 지원으로 처리할 수 있다.
ST의 마이크로컨트롤러 부문 사업본부장 겸 그룹 부사장인 리카르도 드 사 어프(Ricardo de Sa Earp)는 “ST의 최신 STM32H7 MCU로 뛰어난 기능과 성능을 제공하는 소형 저전력 제품을 구현하고, 동시에 STM32 제품군의 탁월한 가치와 효율성을 활용할 수 있다”고 말하고, “기존에는 AI, 그래픽, 음성 인식과 같은 컴퓨팅 집약적인 기능을 통합하지 못했던 가전기기, 소형 의료기기, 산업용 센서 및 액추에이터에 최적의 솔루션을 제공하게 되었다”고 설명했다.
이 디바이스는 열 손실 제한을 해결해 최대 125°C까지 동작온도를 확장한 통합 스위치 모드 전원공급장치(SMPS: Switched-Mode Power Supply)를 비롯, 여러 주요 기능을 통해 산업용 애플리케이션에 중요한 이점을 제공한다. 모든 메모리를 지원하는 ECC(Error Correction) 기능을 통해 오류 복원력도 제공한다.
ST는 STM32 개발 에코시스템을 업데이트해 사용자가 새로운 디바이스로 신속하게 개발 작업을 시작할 수 있도록 지원한다. STM32H735G-DK 디스커버리 키트(Discovery Kit)를 활용하면 유연하게 시제품을 제작하고 데모를 수행할 수 있으며, NUCLEO-H723ZG 누클레오-144(Nucleo-144) 보드는 시제품 및 개념증명(proof-of-concept) 모델을 신속하게 구현하는 데 적당한 옵션을 제공한다. 최신 STM32H7 MCU는 STM32Cube 에코시스템을 통해서도 지원되는데, 이는 모터제어, AI, 첨단 보안 기능 등의 애플리케이션 코드 예제와 그래픽 라이브러리 및 통신 스택 등을 갖춘 미들웨어, 툴 및 임베디드 소프트웨어로 구성되어 있다.
Arm® Keil 및 IAR 시스템(IAR Systems)에서 발표한 애플리케이션 및 보안 기능 개발에 적합한 소프트웨어 툴을 사용해도 실행이 가능하다.
IAR 시스템의 임베디드 보안 솔루션 총괄 책임자인 하이든 포비(Haydn Povey)는 “ST의 최신 STM32H7 MCU는 획기적인 가치와 함께 향상된 성능 및 보안성을 제공한다. 향상된 암호화 가속기, 첨단 오프칩 메모리 보호, 보안 키 프로비저닝을 비롯한 보안 기능은 모두 최신 EN303645 표준 등의 법적 요건을 달성하는 데 매우 중요하다. IAR 임베디드 워크벤치(Embedded Workbench)는 보안을 위해 C-Trust와 결합함으로써 엔지니어들이 차세대 설계에서 자신의 잠재력을 최대한 실현할 수 있는 최상의 IDE가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
새롭게 출시된 STM32H7 디바이스는 STM32H723/733, STM32H725/735, STM32H730 밸류라인(Value-Line) MCU 이며, 다양한 패키지 옵션으로 제공된다. 가격은 STM32H730VBT6의 경우 10,000개 구매 시 2.83달러이다.