ST, STM32 에코시스템 확장으로 STM32U5 초저전력 마이크로컨트롤러의 신속한 개발 지원
다양한 전자 애플리케이션과 고객들을 지원하는 세계적인 반도체 회사인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics, 이하 ST)가 최신 STM32U5 마이크로컨트롤러(MCU)의 기반의 개발을 가속화하기 위해 새로운 STM32Cube 소프트웨어 팩 및 툴과 함께 평가보드를 출시했다. STM32U5는 현재 공인 유통업체를 통해 공급돼 매스마켓 애플리케이션에 즉시 사용할 수 있다.

STM32U575 및 STM32U585 MCU는 최신 Arm® Cortex®-M33 코어의 향상된 성능 및 에너지 효율성을 비롯해 혁신적인 보안과 전력절감 기능을 모두 갖추고 있다. 최대 2MB 플래시 메모리 온칩으로 활동 추적기와 스마트 워치는 물론, 스마트 홈 장비, 유틸리티 계량기, 산업용 센싱 및 신호 장비, 모바일 POS(Point-of-Sale) 단말기, 인슐린 펌프, 혈당 측정기와 같은 스마트 커넥티드 컨슈머 제품 등 일반 애플리케이션에 사용할 수 있다.
STM32U5 시리즈는 첨단 40nm 공정 기술을 활용한 최초의 STM32 MCU로서, 시중 경쟁 제품에 비해 탁월한 기능 통합, 메모리 밀도, 동적 전력소모, 대기전력을 제공한다. CPU 개입 없이도 DMA(Direct Memory Access) 및 핵심 주변장치 동작을 가능하게 해주는 LPBAM(Low Power Background Autonomous Mode) 등의 새로운 절전 기능도 포함하고 있다. 업데이트된 ST ART 가속기(ART Accelerator™)와 미사용 MCU 메모리의 턴오프 기능을 비롯해 선택형 DC/DC 컨버터 및 LDO(Low-Dropout) 레귤레이터의 조합으로 동적 전력소모가 19µA/MHz 미만에 불과하다.
STM32U5를 위한 STM32CubeU5 지원 에코시스템은 ST.com 및 깃허브(GitHub)에서 이용할 수 있으며, 200개 이상의 프로젝트 예제를 갖추고 LPBAM, 와이파이(Wi-Fi®), BLE(Bluetooth® Low-Energy)와 같은 MCU 기능의 실행을 돕는 소프트웨어를 제공한다. 오픈부트로더(OpenBootloader)를 지원해 커스텀 부트로더 코드를 쉽게 구현하게 해준다. ThreadX RTOS가 포함된 애저(Azure) RTOS뿐만 아니라 FreeRTOS 및 CMSIS OS 래퍼를 통해 고성능을 보장하고 산업 인증을 용이하게 해준다. 이외에 X-CUBE-STL 셀프-테스트 라이브러리와 기능안전 문서로 안전이 중요한 애플리케이션 개발을 지원하고, STM32U5 기반 제품의 IEC61508 SIL 인증을 보다 신속하게 획득할 수 있다.
사이버 보안을 단순화하고, 업계 모범사례를 준수하도록 지원하는 소프트웨어 패키지도 제공된다. 여기에는 보안 부팅 및 보안 펌웨어 업데이트(SBSFU: Secure Boot and Secure Firmware Update)를 위한 레퍼런스 코드와 함께, 코어 내에서 Arm의 트러스트존(TrustZone®) 격리 기능을 활용해 PSA 레벨 3 및 SESIP 레벨 3 인증용 보안 서비스를 구현하는 TF-M(Trusted Firmware) 예제가 포함돼 있다. ST의 산업 인증 X-CUBE-CRYPTOLIB 암호화 라이브러리는 간소화된 API 및 추가 암호화 알고리즘으로 업데이트되며, SFI(Secure Firmware Install) 지원으로 고객의 펌웨어 다운로드를 보호한다. 이러한 소프트웨어 패키지는 STM32U5의 향상된 하드웨어 보안 기능과 함께 동작하며, 여기에는 POS 애플리케이션의 PCI(Payment-Card Industry) 요건을 충족하는 비밀 데이터 삭제 내부 모니터링 외에도 부채널 공격에 대한 강화된 보호기능 등이 있다.
이 새로운 MCU를 위한 하드웨어 키트도 www.st.com 및 대리점을 통해 구매할 수 있다. 이 키트에는 65달러의 IoT 노드(B-U585I-IOT02A)용 디스커버리 키트(Discovery Kit)도 들어있으며, 이는 MEMS 상황 감지(Context Sensing)와 BLE 및 와이파이 모듈을 갖추고 있다. 이 보드는 클라우드 서비스와 직접 연결이 가능하며, 마이크로소프트(Microsoft) 및 아마존(Amazon)의 레퍼런스 플랫폼으로 채택됐다.
23달러의 NUCLEO-U575ZI-Q 누클레오(Nucleo) 144 보드는 시제품 제작을 위해 유연한 런치패드를 제공하며, 무제한 확장이 가능하다. 완전 기능의 STM32U575I-EV 에뮬레이션 키트는 348달러에 제공된다.
STM32U5 MCU는 3.6달러에서 시작하며, 4.2mm x 3.95mm WLCSP와 7mm x 7mm UQFN48 및 UFBGA169 등 다양한 패키지로 제공된다.
STM32U5 MCU에 대한 자세한 정보는 www.st.com/stm32u5에서 확인할 수 있다.
* STM32는 STMicroelectronics International NV나 유럽 및 기타 지역 계열사들의 등록/미등록 상표이다. 특히, STM32는 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)에 등록되어 있다.