La STMicroelectronics presenta una soluzione di sistema globale per i televisori digitali ad alta definizione di tutto il mondo
Una soluzione hardware e software basata su un singolo chip, ad alto livello di integrazione, in tecnologia da 90nm, riduce drasticamente i costi di produzione e il time-to-market Geneva / 06 Jan 2006
Il prodotto integra in un singolo chip le funzioni di decoder digitale
(set-top-box, STB) e di elaborazione delle immagini. Può decodificare e
visualizzare trasmissioni digitali e analogiche, eliminando l'interferenza
multi-path e il rumore che proviene dai canali adiacenti. Il dispositivo può
decodificare contemporaneamente due segnali con definizione standard ed è in
grado di eseguire la decompressione ad alta definizione (HD), l'elaborazione
video e la visualizzazione su schermi CRT (a raggi catodici) o piatti.
Il processore video ad alta definizione garantisce un'eccellente qualità
dell'immagine e offre al telespettatore una migliore visione e intrattenimento.
Il sistema Contour-Sensitive De-interlacing™ (CSDi™), brevettato dalla ST,
elimina gli effetti negativi della codifica interlacciata utilizzando algoritmi
sofisticati come l'analisi video pixel per pixel, l'interpolazione adattativa
dei pixel e la sovrapposizione dei campi. Un altro fattore importante che
migliora la qualità dell'immagine nello ST-D2000 è la riduzione del rumore di
crominanza e luminanza digitale 3D, in base al tipo di movimento. .
Le funzioni Perfect PAP™ (Picture and Picture, quadro nel quadro, ad alta
definizione) e PIP (Picture in Picture) permettono di utilizzare l' ST-D2000
per realizzare un televisore capace di visualizzare due quadri separati ad alta
definizione su un unico schermo, affiancati o uno sopra l'altro. .
Alle immagini di qualità cinematografica si può associare l'audio ad alta
fedeltà erogato dai processori audio della famiglia STV82x7/8. I DSP (Digital
Sound Processor, processori digitali di suono) STV82x7/8 implementano funzioni
standard, come enhanced stereo o surround sound 5.1-channel e alcune funzioni
speciali per il miglioramento dell'audio come i più avanzati effetti di audio
virtuale. .
Un'architettura molto ben studiata e l'ottima capacità di integrazione che la
ST ha dimostrato con la più recente piattaforma per TV digitale permettono di
diminuire notevolmente il costo complessivo dei componenti e aumentare
l'efficienza della progettazione di sistemi TV. È stata completamente eliminata
la ridondanza dei blocchi per l'elaborazione del segnale video analogico e
quello digitale. La maggior parte dei televisori digitali utilizzano una
soluzione che richiede due o più chip. La piattaforma DTV100 della ST, invece,
integra in un solo chip il processore video ad alta definizione, MPEG-2
Audio/Video e tutto il supporto necessario per le 'vecchie' trasmissioni
analogiche. .
Luigi Mantellassi, Direttore della Digital TV Business Unit della ST, ha
affermato. "La nostra piattaforma ad alta integrazione DTV100 è disponibile
come progetto di riferimento, già pronto per essere avviato in produzione,
corredato da strumenti per lo sviluppo del software e moduli pronti per le
applicazioni TV più evolute. È facile adattare questa piattaforma
trasformandola in un prodotto finito, riducendo al minimo i costi e gli sforzi
necessari per la sua differenziazione." .
Il sistema STD2000 è compatibile con tutti i principali standard mondiali per
la televisione digitale, come l'europeo DVB (Digital Video Broadcasting) o
l'americano ATSC (Advanced Television Systems Committee): i produttori di TV
possono, quindi, affrontare tutti i mercati con un unico progetto risparmiando
tempo e denaro. La produzione è prevista per il secondo trimestre 2006.
Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo
alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di
applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione
di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere,
portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici,
l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip
(sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo
essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni
e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock
Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi
netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari
e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni
sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
Ultimo aggiornamento gennaio 2005