Cppcheck is an advanced static analysis tool designed to identify bugs, undefined behavior, and other issues in C and C++ codebases. It provides fast and robust analysis without overwhelming developers with false positives. It is one of the most used Static Code Analysis tools in the world.
Cppcheck Premium is TÜV-certified, ensuring compliance with stringent safety and quality standards, and supports widely recognized industry standards such as MISRA and CERT.
Products and Services of Cppcheck
Cppcheck's key offering is its capability to provide static code analysis for C/C++ projects, focusing on simplicity, precision, and developer productivity. It empowers teams to identify and resolve critical issues early in the development life cycle, ensuring software quality and security. Cppcheck’s analysis engine is highly configurable, catering to diverse projects and environments, and it integrates seamlessly into CI/CD pipelines, enhancing workflows for development teams.
Cppcheck offers premium licenses tailored to diverse needs:
- Business License: Ideal for individual developers, it supports offline and air-gapped environments, integrates with popular IDEs, and adheres to standards like MISRA and CERT
- Enterprise License: Designed for scalability, it supports CI environments, VMs, and containers, with technical support for seamless integration
- Safety Certified License: TÜV-certified for safety-critical applications, it ensures compliance with standards like ISO 26262, IEC 61508, and EN 50128
Cppcheck in the STMicroelectronics ecosystem
Cppcheck complements ST’s offerings by ensuring that codebases for embedded systems and IoT devices meet the highest standards of quality and safety. This collaboration fosters innovation and strengthens the ecosystem, enabling teams to tackle complex software challenges with confidence.
製品・サービス:
• ソフトウェア開発ツール
所在地:
St Göransgatan 95, 11245, Stockholm, Sweden
お問合せ先:
Pär Jelger
Company primary contact phone:
+46 763010815
ウェブサイト:
www.cppcheck.com
免責条項
本ウェブサイトで定める利用規約、ST販売取引条件およびプライバシー・ポリシーに加えて、次の条件がすべてのSTMicroelectronicsのパートナー・プログラムに適用されます。
本ウェブサイトに掲載されている情報は、STMicroelectronicsのパートナーから提供されたデータおよび情報のみに基づいています。STMicroelectronicsは、これらのデータおよび情報を利用してコンテンツを制作し、ウェブサイトで公開しますが、当該コンテンツを強化および改善するためのツールとして生成AI(人工知能)技術を使用することがあります。コンテンツの制作においてSTMicroelectronicsが使用するツールまたは処理にかかわらず、情報の正確性、完全性、および信頼性に対する責任は、元の情報を提供したパートナーにあります。STMicroelectronicsは、パートナーの情報に由来する内容の誤り、不正確さ、または遺漏について、いかなる責任も否認致します。
本ウェブサイト上でSTMicroelectronicsが提供するすべての情報は、あらゆる欠陥を含んだ「現状有姿」のままで提供され、明示、黙示または法定のものかを問わずいかなる保証もありません。
STMicroelectronicsは、パートナーのプログラム、製品、またはサービスを事前の通知なしにいつでも変更または中止する権利を有します。STMicroelectronicsのものではない製品またはサービスに関する言及は専ら情報提供のためのもので、STMicroelectronicsによる推奨を意味するものではありません。
本ウェブサイトにおける「パートナー」という言葉または用語の使用は、STMicroelectronicsと他の企業との間にパートナーシップ関係、代理関係、法的関係もしくは信認関係が存在することを示すものではなく、当該企業が何らかの意味においてSTMicroelectronicsの関連会社であることを示すものでもなく、またこれらを示唆するものでもありません。STMicroelectronicsのプログラムに参加するパートナーは、その製品および / またはサービスならびに関連技術をSTMicroelectronicsの製品と共に購入または使用することについて個別のライセンスを提供致します。パートナーの製品またはサービスに関するライセンス条件、価格、サポート、その他の情報については、各パートナーに直接お問い合わせください。
パートナーの製品および / またはサービスに係る取引条件はパートナー毎に異なる場合があり、また当該パートナーから直接かつ個別にライセンスされます。STMicroelectronicsは、パートナーが提案または提供する製品またはサービスの適切性、品質、または性能についていかなる表明も保証も致しません。STMicroelectronicsは、パートナーが提供する製品またはサービスについて、明示、黙示または法定のものを問わず、あらゆる保証および条件(商品性、特定目的の適合性、権原、非侵害の保証および条件、または取引、使用もしくは取引慣行から生ずる保証および条件を含みますがこれらに限りません)をここに明確に否認致します。
STMicroelectronicsは、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害またはその他のあらゆる損害について、たとえ当該損害の可能性について告知を受けていたとしても、いかなる場合も責任を負いません。これらの損害は原因の如何を問わないものであり、また契約、厳格責任、不法行為(過失またはそれ以外を含む)を問わずいかなる責任理論に基づくかを問わないものであり、またパートナー・プログラムへのお客様の参加・信頼、パートナーの製品および / またはサービスのお客様による使用、もしくはお客様がこれらを使用、購入できないこと、またはかかる製品およびサービスの性能、お客様とパートナーとの関係、STMicroelectronicsポータルまたは当該ポータルにおいてSTMicroelectronicsから提供される情報をお客様が使用すること、または使用できないこと、あるいは当該情報に対する信頼から生ずる、またはこれらに関連して生ずる使用、利益または収入の喪失を含みますが、これらに限るものでなく、損害発生の種類を問いません。
STMicroelectronicsが提供するサードパーティーのウェブサイトへのリンクは、STMicroelectronicsの管理下になく、STMicroelectronicsは、リンク先のサイトまたはリンク先のサイトに含まれるリンクに在るコンテンツ、資料、意見、助言もしくは声明、また当該コンテンツおよび資料の正確性または信頼性、また当該サイトの変更もしくは更新について、いかなる責任も否認致します。STMicroelectronicsは、リンク先のサイトで受信するいかなる形式の通信(ウェブ放送または音声通信を含みますがこれらに限りません)についても責任を負いません。リンク先のサイトへのアクセスはお客様ご自身のリスクで行ってください。STMicroelectronicsは、専ら便宜のためにお客様にこれらのリンクを提供しているものであり、いかなる推奨または保証も致しません。
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.