チャットボットのご利用条件
チャットボットのご利用条件
以下のご利用条件は、STMicroelectronics NV(以下「当社」)が当社ウェブサイト内で提供する人工知能チャットボット(以下「チャットボット」)の制限事項および利用ガイドラインを利用者に通知することを目的としています。利用者とは、チャットボットを利用する者を意味します。チャットボットを利用する前に、以下の条件をよくご確認ください。
また、目的、手法、リスク評価など、各AI機能に関する重要な情報を概説した「AI機能カード」を用いて、当社が導入したAI機能に関する情報を提供するAI透明性レポートも併せてご確認ください。
一般情報
チャットボットは、当社の製品やサービスに関する利用者の質問に回答し、利用者に情報や支援を提供することを目的としています。
チャットボットの制限事項
当社はチャットボットを通じて正確な情報を提供するように努めていますが、提供される情報の正確性および/または完全性を保証することはできません。チャットボットは、STの専門家との直接の相談に代わるものではありません。チャットボットは、時として不正確または不完全な情報を提供することがあります。そのため、チャットボットによって提供された情報に基づいて行動を起こしたり決定を下したりする前に、その情報を検証することをお勧めします。当社は、チャットボットが提供した情報の正確性または完全性について、一切の責任または保証を負いません。利用者は、チャットボットがSTを代弁したり、当社のご利用条件やポリシーを変更したり、拘束力のある約束をしたりすることはできないことを理解するものとします。
利用者によるチャットボットの利用
チャットボットを利用すると、当社のプライバシー・ポリシーが適用されます。
チャットボットを介した会話では個人情報を共有しないでください。
チャットボットを利用することにより、利用者は上記の条件を理解し、同意したものとみなされます。この免責事項に同意しない場合は、チャットボットを利用しないでください。
詳細については、privacy@st.comまでお問い合わせください。