Loading spinner

ST4SIM:eSIMとは?

eSIMとは?

SIM(加入者識別モジュール)は、通信事業者のネットワーク内でデバイスを認証するために不可欠です。SIMはさまざまなパッケージ形状で入手できます。時間の経過とともに、部品の小型化というデバイスメーカーの要求を満たすために、そのサイズは縮小されてきました。テクノロジーが進化するにつれ、市場ではさらにコンパクトなソリューションが求められました。これが、eUICCとしても知られる組み込みSIM(eSIM)の開発につながりました。従来のSIMとは異なり、eSIMはデバイスに直接はんだ付けされるため、信頼性と柔軟性が向上します。

業界関係者はeSIMという用語をはんだ付け可能なパッケージのSIMとして用いることもありますが、GSMA仕様ではeSIMをリモート・プロビジョニング機能装備のSIMであると定義しています。

IoT向けeSIM - eSIMとは?

SIM(加入者識別モジュール)は、通信事業者のネットワーク内でデバイスを認証するために不可欠です。SIMはさまざまなパッケージ形状で入手できます。時間の経過とともに、部品の小型化というデバイスメーカーの要求を満たすために、そのサイズは縮小されてきました。テクノロジーが進化するにつれ、市場ではさらにコンパクトなソリューションが求められました。これが、eUICCとしても知られる組み込みSIM(eSIM)の開発につながりました。従来のSIMとは異なり、eSIMはデバイスに直接はんだ付けされるため、信頼性と柔軟性が向上します。

業界関係者はeSIMという用語をはんだ付け可能なパッケージのSIMとして用いることもありますが、GSMA仕様ではeSIMをリモート・プロビジョニング機能装備のSIMであると定義しています。

eSIMまたはiSIM?

eSIMとiSIMを混同してはなりません。iSIMはeSIMと同じ機能を提供します。二者の主な違いは、eSIMがリモートSIMプロビジョニング(RSP)機能をスタンドアロンのセキュア電子部品で実装しているのに対し、iSIMはRSP機能を(システム・オン・チップのように)多様な機能を提供する1つの電子部品のあるセキュアな領域上に実装している点です。この領域はセキュア・エンクレーブと呼ばれます。

取り外し可能なSIMとはんだ付け可能なeSIMの比較

リモートSIMプロビジョニングとは?

リモートSIMプロビジョニングとは?

IoT向けeSIM - GSMA eSIMに切り替える理由

リモートSIMプロビジョニング(RSP)は、GSMAによって定義されたOver-The-Air(OTA)プロトコルです。このプロトコルは、SIMプロファイルのリモート管理を可能にします。これは、コネクテッド・デバイスのモバイル・サブスクリプションを追加または置換するプロセスを簡素化します。リモートSIMプロビジョニングは、GSMA RSP仕様に準拠したeSIMによって安全に管理できます。eSIMは通常デバイスのボードにはんだ付けされていますが、GSMA RSP仕様に準拠しているため、エンドユーザが1つのプロバイダに縛られることはなくなります。通信事業者を簡単かつ安全に切り替えることができます。

リモートSIMプロビジョニング(RSP)は、GSMAによって定義されたOver-The-Air(OTA)プロトコルです。このプロトコルは、SIMプロファイルのリモート管理を可能にします。これは、コネクテッド・デバイスのモバイル・サブスクリプションを追加または置換するプロセスを簡素化します。リモートSIMプロビジョニングは、GSMA RSP仕様に準拠したeSIMによって安全に管理できます。eSIMは通常デバイスのボードにはんだ付けされていますが、GSMA RSP仕様に準拠しているため、エンドユーザが1つのプロバイダに縛られることはなくなります。通信事業者を簡単かつ安全に切り替えることができます。

お客様のニーズに適したeSIMソリューションは?

お客様のニーズに適したeSIMソリューションは?

コンスーマ・デバイスから、M2M(Machine-to-Machine)アプリケーション、IoT(モノのインターネット)に至るまで、各市場には独自の要件と期待があります。これらの特定のニーズに対応するため、GSMAは各市場セグメント向けに3つのeSIM仕様を策定しました。

IoT向けeSIM - eSIMに3つのGSMA仕様がある理由

コンスーマ・デバイスから、M2M(Machine-to-Machine)アプリケーション、IoT(モノのインターネット)に至るまで、各市場には独自の要件と期待があります。これらの特定のニーズに対応するため、GSMAは各市場セグメント向けに3つのeSIM仕様を策定しました。

何列もの植物で満たされた温室で、緑色の棒グラフを示すタブレットを手にする人。 

M2M eSIM

M2M(Machine-to-Machine)仕様は、通信事業者のニーズに対応しますが、主に車載用OEMで活用されています。サービス・プロバイダは、デバイスにプロファイルをプッシュするアプリ・サーバを通じて、eSIMとコネクテッド・デバイスをリモートで安全に管理できます。このM2M仕様では、デバイスに特定のリモートSIMプロビジョニング機能を実装する必要はありません。

若い女性が屋外であぐらをかいて座り、膝の上にノートPC、手にはスマートフォンを持っている。彼女の背後は、高いビルが立ち並ぶ街のスカイラインです。

コンスーマ向けeSIM

コンスーマ向けeSIM仕様は、優れたユーザ体験を必要とするスマートフォンのような機能豊富なデバイスを対象としています。モバイル・ネットワーク・オペレータ(MNO)から新しいeSIMプロファイルをダウンロードするのに、ユーザはQRコードをスキャンするだけで済みます。このプロセスはローカル・プロファイル・アシスタント(LPA)が管理します。

背後に近代的なビルが立ち並ぶ都会で、青いシャツを着て腕を組んで立つ人物。 

IoT向けeSIM

IoT向けeSIM仕様は、NB-IoTのような技術的およびネットワーク・コネクティビティ上の制約に直面しているIoTデバイス向けに設計されています。IoTデバイスは通常、人間の介入なしで動作するため、プロファイルをプッシュする必要があります。eSIM IoTリモート・マネージャ(eIM)は、eSIMをリモートで管理し、ユーザ・インタフェースの必要性をなくします。eIMは、デバイス上のIoTプロファイル・アシスタント(IPA)とやり取りし、eSIMへのプロキシとして機能します。
GSMA eSIM IoT仕様を解説したホワイトペーパーをお読みください。

IoT向けeSIMの詳細については、STのビデオをご覧ください。

IoT向けeSIM - eSIMに3つのGSMA仕様がある理由

IoT向けeSIM - eSIMに3つのGSMA仕様がある理由

GSMA認証が必須である理由

GSMAは、機能的な仕様への準拠を確保し、キーやデータが盗まれるリスクのない、eSIM製品の安全性とプロファイルのダウンロードの安全性を保証します。GSMA認証は必須であるだけでなく、いくつかのメリットももたらします。

  • 相互運用性:テストはすべてのeSIMベンダで実施され、製品の動作が整合していることが確認されているため、最初のレベルの相互運用性が保証されています。
  • 採用:標準化されたソリューションと関連する開発エコシステムが、この新しいテクノロジーの採用を促進します。
  • コンスーマの信頼:GSMA認証は品質と信頼性の証であり、eSIMソリューションに対するコンスーマの信頼を高めるのに役立ちます。

IoT向けeSIM - GSMA認証が不可欠な理由

GSMAのロゴ