電流センス・アンプの紹介

このSTのTech Daysウェビナーでは、アナログ・エンジニアが電流センシング回路を設計する際の課題について、短い動画で解説します。電流センス・アンプの基礎から、データシートの各パラメータ、アプリケーションの検討、適切な電流センシング・ソリューションの選択、アプリケーションに応じた回路設計まで、幅広く学ぶことができます。

第1章

電流センシング入門

この動画では、シャント抵抗を使用した電流センシングの基本について、その仕組みや使用方法とともに解説します。

第2章

電流センシングの構成

この動画では、ハイサイド/ローサイド電流センシング、および双方向/片方向センシングの基本的な考え方について解説します。

第3章

電流センス・デバイスを選択する際の主要パラメータ

この動画では、アプリケーションに適した電流センシング・ソリューションを選択するための基本的なポイントについて解説します。

第4章

電流センシングの精度

この動画では、電流センス・アンプの測定精度に影響を与える、さまざまな誤差要因について解説します。

第5章

入力オフセット電圧(Vio)と温度ドリフト(∆io/∆)

この動画では、オフセットとして作用する誤差要因について解説します。この誤差は、一般に微小電流を測定する際に大きな影響を与えます。特に、入力オフセット電圧とその温度による変動に焦点を当てています。

第6章

同相信号除去比(CMRR)

この動画では、オフセットとして作用する誤差要因について解説します。この誤差は、一般に微小電流を測定する際に大きな影響を与えます。特に、入力オフセット電圧とその温度による変動に焦点を当てています。

第7章

電源電圧変動除去比(SVR)

この動画では、SVRパラメータとも呼ばれる電源電圧変動除去比と、測定精度への影響について解説します。

第8章

割合として影響するる誤差原因

この動画では、割合として影響する第2の誤差要因について解説します。この誤差は、一般に大電流を測定する際に大きな影響を与えます。特に、内蔵ゲインとその直線性に関連する誤差について解説します。

第9章

アプリケーションに依存する誤差原因

この動画では、アプリケーションに依存する第3の誤差要因について解説します。特に、入力バイアス電流とシャント抵抗に関連する誤差について解説します。

第10章

誤差の計算方法

この動画では、電流測定の精度低下につながるさまざまなパラメータを考慮し、総合的な誤差を算出するための各種計算方法について解説します。