NFC技術を活用して消費者が初めて製品を使用する際の設定手順を簡素化

Drill wood

Configuring one’s product before first use can be more challenging than it seems, especially with products that come with several accessories.

See how embedding NFC tags into goods can simplify device configuration for end users.

From product unboxing to first use: a time-consuming process

Programming a smart device can be complex and take a lot of time if companies don’t optimize this step. Brands need to make sure that consumers can properly use their product as soon as possible once they have unpacked it. Otherwise, it can result in frustrations, and negatively impact brand reputation.

NFC技術を活用してエンド・ユーザの製品導入を容易化する方法

NFC(近距離無線通信)技術は、NFCリーダ・チップとNFCタグの間の非接触通信を可能にする、RFID(Radio Frequency Identification)をベースにした無線通信技術です。

NFCリーダライタは、その通信システムのメイン・コントローラです。無線通信を開始し、NFCタグに電力を供給し、磁場を介してNFCタグへコマンドを送信します。NFCリーダライタICは、たとえば、スマートフォンや決済端末などに使用されています。

NFC技術のメリットの1つは、容易に組込みできることです。一般に入手可能な最小のNFCタグは(アンテナを含めて)約10mm幅であり、コンスーマ製品に目立たずに簡単に組込めます。

システム構成

NFCは、製品を初めて使用する際の設定作業を簡単にする効率的なソリューションを提供します。

NFCソリューションは、メイン・ユニットのリーダライタとアクセサリのタグを組み合わせることにより、ユーザがスマート・デバイスをすばやく設定できるようにします。NFCリーダライタをタグの上に置くだけで、設定が自動的に行われます。

たとえば、ドリルの場合は、取り付けられているドリルのヘッドの種類を認識することにより、トルクや回転速度などのツール設定の自動調整が実行されます。

リーダライタIC & タグICソリューションをドリル、グラインダ、高圧洗浄機などの電動工具に使用すると、ユーザ体験に加え、製品の安全性と信頼性を向上させることができます。このソリューションにより、メーカーはNFCコネクティビティを既存の製品に簡単に追加できるようになります。これは新しいアップグレード版を低コストで設計するのに最適です。

製品の設定に関してNFCが提供するメリットの詳細については、以下から業界を選択した後、専用のパンフレットをダウンロードしてください。

How NFC can add value to your products, depending on your industry

Toothbrush with NFC

Healthcare & wellness

NFC tags used in this segment are very useful for consumers because they enable automatic product configuration thanks to the Reader + Tag solution.

For an electric toothbrush, an NFC reader can be integrated into the main unit and tag in the toothbrush heads sold by the brand. When the head is connected to the toothbrush, the main unit reads the tag content and is automatically configured to function at a precise rotation speed for example.

NFC technology enables a “tap & go” approach for end users, allowing convenient and user-friendly product configuration for consumers.

Driller

Power tools

Using a Reader + Tag configuration for power tools can enable innovative applications.

For example, a power drill can work with several accessories. Each accessory features an NFC tag, and the main unit of the power drill contains the reader. When the user connects the drill head to the device, it triggers an automatic adjustment of the device settings (rotation speed). This allows a quick and convenient product configuration and a good user experience.

NFCコネクティビティを製品に追加することでユーザ体験を向上

ST25Connectロゴ

ST25Connectは、NFC技術の製品への最適な組込みおよび実装を目的としたプログラムです。

STは、Paco RabanneやNP Plastibellなどの幅広い業界の企業を対象に、<268>NFC実装プロセスを一貫してサポートし、安心してNFCを導入いただける環境を提供しています</268>。

ST25Connectでは、STの技術的な専門知識や信頼できるパートナーを提供することで、NFCを製品に組込み、その潜在能力を活用できるようにサポートします。

ST25Connectプログラムに参加するメリットの詳細を知りたい場合、またはこのプログラムへの参加をご希望の場合は、STまでお問い合わせください。